Advarsler og alarmer for ALPHA2 GO
Lær, hvordan du aflæser, analyserer og anvender advarsler og alarmer for ALPHA2 GO, så du kan fejlfinde og løse udfordringerne hurtigt og præcist.
I dette modul ser vi på hvordan du aflæser advarsler og alarmer for ALPHA2 GO,
så du kan analysere udfordringerne og fejlfinde hurtigt og præcist.
ALPHA2 GO bruger tydelige indikatorer for at vise, identificere og løse potentielle udfordringer. Lad os se nærmere på, hvad advarslerne og alarmerne betyder, og hvordan de vises.
Den gule LED signalerer en advarsel, som betyder, at pumpen kører men ikke fungerer optimalt. Normalt kræver det ikke øjeblikkelig handling medmindre det forårsager underophedning eller reducerer komforten i boligen. Den gule LED udløses fx af underspænding under drift. Pumpen registrerer underspænding, men fortsætter med at køre. Det vises med den gule LED og fejlkoden E2. Hændelsesloggen i ALPHA2 GO registrerer denne advarsel.
Hvis et eksternt signal registreres, men ikke er blevet aktiveret i Grundfos GO-appen, viser pumpen en advarsel med den gule LED og fejlkoden E9. I det tilfælde skal du aktivere den eksterne signalstyring i Guided Setup-funktionen.
Tvungen pumpning Andre pumper eller kilder kan skabe flow gennem pumpen, selv når den er slukket. Dette indikeres med en gul LED og fejlkoden E3. For at løse udfordringen skal du kontrollere anlægget for at sikre, at kontraventilerne er placeret korrekt og tjekke, om ventilerne kan være defekte. Skift ventilerne, hvis det er nødvendigt.
Det roterende hjul angiver midlertidige tilstande hvor der ikke er behov for handling. Det kan for eksempel være: Idriftsættelse eller detektering af vand. Under første idriftsætning indikerer det roterende hjul, at pumpen er ved at blive idriftsat. Hjulet roterer også, hvis pumpen forsøger at detektere vand. Anlægget bør automatisk gå tilbage til normal drift.
Auto-registrering af luft og aktivering af udluftningscyklus Via Grundfos GO-appen registrerer ALPHA2 GO luft og udlufter automatisk. Når dette sker, vises det roterende hjul.
Softwareopdateringer. Det roterende hjul vises også, når der er softwareopdateringer til ALPHA2 GO. Normal drift sættes på pause, indtil softwareopdateringen er færdig. Hændelsesloggen i ALPHA2 GO
registrerer denne hændelse.
Den røde LED signalerer en alarm som betyder, at pumpen er stoppet
og kræver øjeblikkelig handling. Alarmer omfatter:
Risiko for tørløb og stop Hvis pumpen registrerer en risiko
for tørløb, vises det roterende hjul. Hvis der er tale om tørløb, stopper pumpen automatisk, hvilket indikeres med en rød LED og fejlkode E4.
Hændelsesloggen i ALPHA2 GO registrerer denne alarm. For at løse udfordringen med tørløb skal du fylde anlægget med den korrekte mængde væske og derefter spæde og udlufte pumpen,
inden du starter den op igen.Pumpen er blokeret Hvis pumpen mod forventning blokeres fysisk, lyser den røde LED og fejlkoden E1 vises. Hændelsesloggen i ALPHA2 GO registrerer denne alarm. Kun professionelle fagpersoner må forsøge at fjerne blokeringen af pumpen. Først afspærrer du pumpen. Derefter afmonterer du pumpehovedet. Og til sidst fjerner du aflejringerne.
Elektrisk fejl Hvis et elektrisk problem stopper pumpen, lyser den røde LED, og fejlkoden E3 vises. Hændelsesloggen i ALPHA2 GO registrerer denne alarm. Hvis pumpen stopper, mens LED'en viser rødt med fejlkode E3, kan dette indikere følgende:
- Overspænding Forsyningsspændingen til pumpen er for høj.
Kontrollér, at strømforsyningen er inden for det angivne område. - Interne fejl Pumpen skal udskiftes. Kontakt Grundfos eller sørg for at bortskaffe pumpen på en miljømæssig ansvarlig måde og i henhold til lokale bestemmelser.
- Overspænding Forsyningsspændingen til pumpen er for høj.
E3 kan også indikere, at ALPHA2 GO mangler software, hvis en fabriksnulstilling af pumpen startes. Når du forbinder ALPHA2 GO med Grundfos GO-appen igen, bør problemet løse sig selv automatisk. Hvis anlægget støjer, kan det skyldes en af følgende årsager: Flowet er for højt For at løse dette skal du sænke flowet.
Der er luft i systemet For at løse dette skal du oprette forbindelse til Grundfos GO, vælge menuen Indstillinger, vælge System og pumpeudluftning og trykke på Start udluftning. Dette registreres også i hændelsesloggen for ALPHA2 GO. Du kan finde flere informationer i Grundfos GO-appen, herunder detaljerede hændelsesfiler over alle advarsler og alarmer, så det er lettere at fejlfinde.
- Lad os opsummere:
Gul LED. Indikerer en advarsel - Overvåg anlægget, og gør kun noget, hvis ydelsen påvirkes. - Rød LED Signalerer en alarm. Kræver øjeblikkelig handling for at løse problemet.
- Roterende hjul En midlertidig tilstand til idriftsættelse, vanddetektering, udluftning eller softwareopdateringer. Ingen behov for handling. Pumpen vender automatisk tilbage til normal tilstand.