En introduktion til Building Information Modelling
Få en forståelse af, hvad Building Information Modelling-teknologi (BIM) er, og hvordan den kan hjælpe dig.
I dette modul vil vi se nærmere på, hvad Building Information Modelling er, hvordan denne teknologi kan hjælpe dig. Lad os komme i gang.
Et af de største problemer ved bygge- projekter er ineffektivitet og spild. Hvis tingene ikke går efter planen, kan det koste både tid og penge. Det er her, BIM kommer ind i billedet.
Med BIM kan projektteams skabe, styre og dele detaljerede oplysninger om projektets fremskridt på de forskellige stadier. BIM understøtter også effektivt samarbejde, så tidsforbruget, omkostningerne og kompleksiteten holdes på et minimum.
Ved at designe, bygge eller endda administrere en virtuel model af et projekt i BIM kan man identificere problemer tidligt gennem hele projektets livscyklus – fra start til fuldførelse. På den måde løses problemerne i den virtuelle verden, længe før de bliver til virkelighed. Det hjælper med at eliminere det meste af den ineffektivitet, der følger med traditionel planlægning, design og konstruktion.
Så hvordan fungerer BIM? BIM indsamler alle tekniske og designrelaterede data for en bygning og dens forskellige komponenter og præsenterer dem i én samlet model, som kan tilgås og opdateres i realtid.
For at BIM kan fungere skal meget information forberedes på forhånd. Når alle informationerne er blevet indlæst, kan projektets levedygtighed testes og om nødvendigt forbedres eller gøres mere effektivt.
Hvordan ser BIM-processen så ud i praksis? Typisk vil der blive lavet en bygningsinformationsmodel med mange informationer fra mange kilder. Det kan være informationer om alt fra gulve, vægge og vinduer til rør, afløb, og spildevandsudstyr.
Næste skridt er at lave en virtuel model af den bygning, der skal opføres, og dele den med relevante interessenter. Når den er delt, kan man gennemgå bygningen for at forudsige dens ydeevne eller forbedre planlægningen ved hjælp af tredimensionelle modeller.
En af de største fordele er, at ændringer i design, estimater eller godkendelser alle laves samme sted. Så skal man ikke opdatere flere versioner fra flere forskellige teams.
En række interessenter – fra arkitekter til facilitetsansvarlige – bruger BIM som en integreret del af deres arbejde. Ved at arbejde på og bidrage til projekter i realtid slipper man for forvirringen om, hvilken version der er den mest aktuelle.
Hvis man kan teste bygningens ydeevne og foretage ændringer i realtid, kan man reducere tidsforbruget, energiforbruget og omkostningerne med mellem 20 og 30 %.
En af de største udfordringer ved BIM er, at det kræver store mængder data at være godt forberedt på forhånd. Og det er den primære grund til, at den endelige model kun er så god som de data, der blev brugt til at skabe den. Men jo flere data, der indlæses i et projekt, jo mere computerkraft skal der bruges for at opretholde et godt arbejdsflow.
Derfor er det vigtigt, at BIM-indhold oprettes og administreres på en måde, så det kun bruger den mængde data, der er absolut nødvendig. Hos Grundfos er BIM-indhold opbygget fra bunden. Det sikrer, at det er så data-let som muligt, samtidig med at det indeholder alle de specifikationsdata, der er nødvendige gennem hele projektets livscyklus.
Det var vores introduktion til, hvad BIM-teknologi er, hvordan denne teknologi kan hjælpe dig. I næste modul vil vi se nærmere på den data-lette tilgang, Grundfos bruger for at reducere anlægsbelastningen og aktivt forbedre arbejdsflowene.