Introduktion til LOD-specifikationer i BIM

Få en forståelse af, hvad Level of Development -specifikationer (LOD) er, hvilke karakteristika  de har, og hvad de betyder for et BIM-projekt.

I dette modul vil vi se nærmere på de såkaldte LOD-specifikationer, deres karakteristika, og hvad de betyder for et BIM-projekt. Lad os komme i gang.

Hvad angår BIM er der mange begreber, man skal forstå. Et af dem er LOD (Level of Development). Selvom det er et gængs begreb i branchen, er der stadig en vis forvirring om, hvad LOD egentlig er. Lad os se nærmere på, hvad det betyder.

LOD-specifikationen er en reference, der gør det muligt klart at definere BIM's indhold og pålidelighed gennem hele design- og byggeprocessen.

I branchen er det en udfordring at fortolke LOD korrekt. Begrebet bliver nogle gange misforstået og opfattet som detaljeringsniveau, forstået som mængden af visuelle detaljer, der er inkluderet i et objekt. LOD beskriver derimod, i hvilket omfang man har taget højde for et objekts geometri og tilknyttede informationer og udviklet disse.

Der er seks definitioner af LOD, somr illustrerer de forskellige modelelementers karakteristika. Specificeringsgraden varierer i de forskellige definitioner, så interessenterne kan definere præcist, hvad deres anlæg kan bruges til, og få en bedre forståelse af produktets funktioner og pålidelighed. 

Lad os se nærmere på disse definitioner med Grundfos MAGNA3 som eksempel. LOD 100. 

Det er den mest grundlæggende definition, som ofte bruges tidligt i et projekt. Objektet repræsenteres med et symbol eller en basal form, og der er kun lidt information. Ved en MAGNA3 ville informationen f.eks. være 'Pumpe 0,5 kW'. Information fra LOD 100-elementer bør betragtes som det første skridt i projektet. 

LOD 200. Her bliver den information, der beskriver objektet, mere specifik, men den stemmer stadig ikke overens med den endelige løsning. Ved LOD 200 ville der ved en MAGNA3 stå 'Cirkulationspumpe 0,5 kW'. Selvom objektet beskrives mere detaljeret, er projektet stadig i sin tidlige fase.

LOD 300. På dette stadie beskrives objektet som et specifikt anlæg, så egenskaber som størrelse, form og orientering kan aflæses direkte fra modellen. Det specificeres, at det er en MAGNA3, ikke blot en cirkulationspumpe, og beskrivelsen er detaljeret uden at være helt endelig.

LOD 350. Som ved LOD 300 gives der ved LOD 350 en nøjagtig beskrivelse af det endelige produkt. Der tilføjes et specifikt produktnummer sammen med elektriske og mekaniske data.

LOD 400. Som ved LOD 350 tilføjes der yderligere information ved LOD 400. Mængde, størrelse, form, placering og orientering kan alle aflæses direkte fra modellen. På dette tidspunkt står der alle leverede data for MAGNA3, ikke kun elektriske og mekaniske informationer. Nogle af disse data kan blive tilføjet af andre interessenter, som f.eks. entreprenører.

LOD 500. LOD 500 kaldes også en as-built-model og er et fuldt verificeret objekt, som indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige gennem projektets livscyklus. Det inkluderer præcis placering, garanti, tilhørende dele og serviceinformation.

Lad os nu se nærmere på de tre typer af renderingsniveauer i Autodesk Revit.

De tre renderingsniveauer er grov, medium og fin. Selvom de ser forskellige ud, indeholder de de samme data. På den måde kan interessenter arbejde i det modelmiljø, der passer dem bedst. Hvis man f.eks. foretrækker at arbejde på en model i et blokagtigt miljø, bør man bruge den grove rendering, mens den fine rendering giver en større visuel detaljeringsgrad.

Selvom alle data er tilgængelige i hver LOD-definition, afhænger det af interessenten, hvilke oplysninger der er nødvendige. Er det f.eks.  en anlægsdesigner, entreprenør eller operatør? Derfor er det vigtigt at specificere, hvem der har brug for hvilke oplysninger, gennem hele projektets livscyklus.

Lad os opsummere:

  • LOD-specifikationen lader interessenterne definere indholdet og pålideligheden BIM i design- og konstruktionsfasen.
  • LOD handler om information, ikke kun visuel repræsentation.
  • Med forskellige renderingsniveauer kan interessenterne selv vælge miljøet. Ved ændring af renderingsniveauet er det ikke nødvendigt at ændre LOD.
  • LOD-definitionerne definerer og illustrerer karakteristika for modelelementerne og hjælper interessenter med at forstå objekternes funktioner, pålidelighed og tilsigtede brug.

Det var vores oversigt over LOD-specifikationerne, deres karakteristika, og hvad de betyder for et BIM-projekt.