Grundlæggende introduktion til vandbehandling
Få en grundlæggende introduktion til industriel vandbehandling, og forstå, hvorfor det er nødvendigt at behandle vandet.
I denne opgave får du en grundlæggende intro til industriel vandbehandling.
Vand anvendes i industrien til en lang række formål, fx som kølevand i forarbejdningsindustrien, procesvand i føde- og drikkevareindustrien eller til rengøring i halvlederindustrien.
Men før vandet kan bruges til det ønskede formål, skal det behandles.
Vand, der bruges i industrien, kommer fra forskellige kilder. Det kan være grundvand, overfladevand, havvand eller spildevand.
Afhængigt af hvor det kommer fra, kan vandet indeholde bakterier, opløselige stoffer, partikler, kemikalier og andet, der skal fjernes, før vandet kan bruges i industrielle processer.
Lad os kigge på et par typiske kundeudfordringer.
"Mit råvand har et højt indhold af jern. Jeg er nødt til at oxidere vandet, før det kan bruges".
"Alle partikler skal fjernes fra mit procesvand. Ellers tilstopper de udstyret".
"Jeg har brug for ultrarent vand til mine halvlederprocesser".
Alle disse eksempler handler om procesvand. Men der er en anden type vand, der også kræver behandling: Spildevand.
Industrielt spildevand er brugt procesvand og skal behandles, før det kan udledes i miljøet eller genbruges.
Lad os tage et hurtigt kig på, hvordan vandbehandling foregår.
Vandbehandling handler groft sagt om enten at fjerne eller tilføje noget. Processen sker efter, vandet kommer ind, og før det sendes videre. Når man filtrerer partikler, fjerner man noget, og når man tilsætter desinfektionsmidler, tilføjer man noget.
En typisk vandbehandlingsproces omfatter fem trin:
- Beluftning
- Flokkulering
- Fjernelse af partikler/stoffer
- Desinfektion
- Stabilisering
Processen kan dog variere afhængigt af råvandets art. Jo mere forurenet vandet er, eller jo højere krav til vandkvaliteten, jo flere trin er der behov for.