Fordelene ved CMBE Twin-trykforøgeranlæg
Få mere at vide om fordelene ved CMBE Twin-trykforøgeranlæg, de mange praktiske funktioner, og hvornår det er bedst at vælge denne løsning frem for andre trykforøgerløsninger.
Grundfos tilbyder et bredt udvalg af trykforøgeranlæg, som kan bruges både i hjemmet og i erhvervs- og industribygninger.
I dette modul vil vi introducere dig for CMBE Twin-trykforøgeranlægget og dets mange fordele. Vi viser dig, hvordan det passer ind i vores portefølje af trykforøgere, hvornår det er en bedre løsning end andre pumper, og ser nærmere på de forskellige installationstyper, inden vi gennemgår anlæggets hovedfunktioner.
Lad os kort præsentere dig for selve anlægget. CMBE Twin består af to CMBE-pumper, som er monteret på en fælles bundplade. Anlægget kører med konstant tryk og er sat op til at fungere i duty/standby-tilstand eller kaskadetilstand. Vi vil se nærmere på disse to driftstilstande lidt senere.
Men lad os starte med at se nærmere på, hvor CMBE Twin passer ind i trykforøgerporteføljen. Sammenlignet med andre trykforøgerpumper egner CMBE Twin sig bedst til store private boliger eller bygninger med let erhverv – f.eks. små skoler, tofamilieshuse, kontorbygninger og hospitaler.
Men hvornår er et CMBE Twin- trykforøgeranlæg det rigtige valg? Lad os se på det.
Først og fremmest garanterer det en stabil vandforsyning. Når systemet er i duty/standby-tilstand, kører én pumpe ad gangen. Den anden pumpe fungerer som backup. Hvis f.eks. en af pumperne bliver utilgængelige, tager den anden pumpe over. Det garanterer en stabil og pålidelig vandforsyning og giver både installatøren og slutbrugeren ro i sindet.
Takket være kaskadetilstanden er det også en energieffektiv løsning. Kaskadetilstanden er en intelligent, energibesparende driftstilstand, som sikrer, at CMBE Twins pumpeydelse automatisk justeres, i forhold til forbruget. Så når vandbehovet overstiger én pumpes ydeevne, starter den anden pumpe også. Når efterspørgslen falder til et niveau, som én pumpe kan klare, slukker den anden pumpe. Det sikrer, at anlægget kører så effektivt som muligt.
Begge disse driftstilstande kan køre med alternering og multi-master. Ved alternering deles driftstimerne ligeligt mellem de to pumper, mens multimaster-funktionaliteten gør, at én pumpe kan overtage styringen af trykforøgeranlægget, hvis den anden pumpe bliver utilgængelig. Det forbedrer driftssikkerheden, og giver slutbrugeren ro i sindet.
Hvad angår installationstyper, kan CMBE Twin trykforøge fra bynettet eller en buffertank. Uanset hvad er den velegnet til forskellige trykforøgerdesigns.
To af de mest almindelige designs er direkte trykforøgelse og zone-inddelt trykforøgelse.
Ved direkte trykforøgelse leveres vand til hele bygningen fra kun ét CMBE Twin-anlæg, mens det ved zone-inddelt trykforøgelse er muligt at installere flere CMBE Twin-anlæg, som hver har fokus på ét specifikt område i den pågældende bygning. I forhold til energieffektivitet er intet installationsdesign mere fordelagtigt end andre. Det afhænger helt af designet og den måde, bygningen bruges på.
En af de vigtigste fordele ved CMBE Twin er den tryghed, det giver slutbrugeren. Det skyldes anlæggets evne til at levere et konstant tryk, uanset hvor mange haner der er åbne. Men da det tænder og slukker for den anden pumpe afhængigt af forbruget, kan det levere dette konstante tryk med eget energieffektivt.
En anden fordel er den nemme installationsproces i tre trin.
Forbind først de to manifolder til pumperne og hovedrørene.
Spæd derefter pumpen, og slut den til strømforsyningen.
Brug nu LED-kontrolpanelet eller Grundfos GO Remote-appen til at indstille det ønskede tryk, og så er du klar til at starte pumperne.
CMBE Twin-anlæggets beskedne størrelse giver en række yderligere fordele. Det er meget kompakt sammenlignet med konventionelle trykforøgeranlæg. Og da der ofte ikke er meget plads i teknikrum, har det en stor betydning. Også grossisten har fordel af det, da det så fylder mindre på hylden.
Alle nøglekomponenter i et CMBE Twin- trykforøgeranlæg er designet af Grundfos, hvilket garanterer, at alle involverede teknologier fungerer perfekt sammen.
Det var lidt om Grundfos' CMBE Twin-trykforøgerpumpe. Lad os opsummere.
CMBE Twin er velegnet til bygninger med let erhverv. Anlægget kan trykforøge direkte fra bynettet eller buffertanke og kan installeres i mange forskellige installationsdesigns.
CMBE Twin er det oplagte valg, hvis din vandforsyning skal være stabil og energieffektiv.
Anlægget giver en række fordele, herunder:
- komfort for slutbrugeren, da trykket altid er konstant, uanset hvor mange haner der er åbne.
- Nem, hurtig installation med formontering og konfiguration fra fabrikken.
- Et kompakt design, der passer ind i selv de mest trange rum.
- Og sidst, men ikke mindst ro i sindet for slutbrugeren takket være pumpens multi-master-funktionalitet.