Artikel

Sådan undgår du at vente på varmt vand

 

Føler du, at du skal vente for lang tid på at få varmt vand? Uanset om du står under bruseren om morgenen eller er ved at lave mad, kan det være både frustrerende og føles som spild af tid at vente på varmt vand. Heldigvis har Grundfos en række smarte løsninger, der kan løse det problem. I vejledningen nedenfor fortæller vi, hvad der sker, når du venter på varmt vand, og hvordan du kan slippe for ventetiden ved at vælge en løsning fra Grundfos.

Trin 1: Frustrationer under bruseren

Forestil dig, at du står under bruseren og venter på det varme vand, mens du småfryser. Det er svært at forudsige, hvornår vandet er varmt nok, til at du kan gå ind under bruseren, fordi temperaturen svinger så meget. Nu behøver du ikke at spilde mere tid eller vand. Vi har en løsning, der kan hjælpe dig med at slippe for det problem! 

Trin 2: Årsagerne

Inden vi præsenterer dig for løsningen, skal vi lige se nærmere på, hvorfor problemet med at vente på det varme vand overhovedet opstår. For at finde ud af, hvorfor du ikke får øjeblikkeligt varmt vand, skal vi se nærmere på to scenarier.

For det første kan der være langt mellem din vandvarmer og vandhanen. Vand, der venter i rørsystemet, køler ned, når det ikke bliver brugt. Og derfor skal du vente på, at det bliver varmt igen. 

For det andet kan dine VVS-installationer være forældede, og pumpen er måske ikke længere så effektiv, som den har været. Det er heldigvis et problem, der nemt kan afhjælpes. Det kræver bare et par relativt små ændringer i dit varmtvandsanlæg. 

Trin 3: Løsningen

Grundfos tilbyder en række effektive løsninger, der gør, at der er varmt vand i hanen, når du tænder for den.. Grundfos' pumper til recirkulation af varmt vand er designet til at holde vandet i dit varmtvandsanlæg brugsklart, så du får varmt vand, når du skal bruge det og dermed slipper for unødvendig ventetid.

Trin 4: Installationen

Er du nysgerrig på, hvordan du får installeret et varmtvandssystem i din bolig? Når du først har fået et overblik over boligens retur- og forsyningsledninger, er det ret nemt at få installeret en brugsvandspumpe fra Grundfos. 

Det er dog ikke alle boliger, hvor man uden videre kan installere en pumpe af denne type. Derfor anbefaler Grundfos, at du kontakter din lokale installatør for at aftale et tidspunkt, hvor han besigtiger dit anlæg og vurderer muligehederne. Hvis alt er, som det skal være, vil du kunne få en recirkulationspumpe til varmt vand installeret samme dag!

Trin 5: Flere fordele  

Varmt vand handler om meget mere end komfort. Ved at installere en recirkulationspumpe til varmt vand i din bolig, er du med til at spare på vandet - vores mest dyrbare ressource. Når der går mindre vand til spilde hjemme hos dig, er der mere vand andre steder i verden, hvor der er hårdt brug for det. En anden, meget mærkbar fordel er, at du kan spare op til mange penge på din vand- og energiregning ved at skifte pumpe!

Slut med at vente på varmt vand!

Takket være en brugsvandspumpe er det slut med at vente på varmt vand. Når du først har fundet ud af, hvorfor du skal vente på varmt vand, og har hørt om alle de fordele, du kan få ved at slippe for ventetiden, er du allerede godt på vej til et mere komfortabelt og mere bæredygtigt hjem. Nu skal du ikke længere stå og småfryse i badet eller vente utålmodigt ved håndvasken – med Grundfos får du øjeblikkeligt varmt vand. Læs mere om, hvordan du kan få øjeblikkeligt varmt vand i Grundfos Hus og Have!