Installatør kalder ny Grundfos-løsning for ’begyndelsen på helt nye tider’

Installatør og indehaver af Viby VVS og Blik, Thomas Eggertsen, er oprigtig imponeret: Den nye ALPHA2 GO-cirkulationspumpe og den opdaterede Grundfos GO-app med Guided Setup gør det på kun 2-3 minutter muligt at indstille pumpedriften, så der med mindst muligt energiforbrug er præcis den varme på stedet, der er brug for. Og installation og udskiftning af både stand alone og integrerede cirkulationspumper er blevet meget forenklet.

Hvis jeg som standard fx bare sørger for at have en enkelt ALPHA2 GO-variant i to indbygningslængder og en ALPHA Plug-adapter med i min varevogn, vil jeg allerede ved første kundebesøg kunne udskifte næsten enhver cirkulationspumpe i private boliger – både til integrerede og stand-alone løsninger.”
Thomas Eggertsen, Installatør og indehaver, Viby VVS og Blik

”Det nye ALPHA2 GO-løsning er en reel gevinst for os som installatører, for grossisterne og for boligejerne,” slår Thomas Eggertsen fast. ”Det er en supernem løsning at arbejde med, som – trods et langt mere forenklet sortiment – dækker meget bredere".

Derfor forventer Thomas Eggertsen, at han i fremtiden gør virksomhedens varebiler ’lagerførende’. ”Det vil passe rigtig godt ind i vores fokus på bæredygtig adfærd. Så kan vi spare masser af tid på enkeltture til grossisterne, som jo i øvrigt kan se frem til ekstra omsætning, når vi ikke længere er nødt til at bruge tid på at bestille reservedele og udskiftningspumper hos de forskellige OEM-producenter.”

ALPHA2 GO kan også erstatte integrerede pumper

Langt de fleste integrerede pumper i fjernvarmeunits, varmepumper og gasfyr vil kunne udskiftes uden ventetid på reservedele.

”Når vi scanner fronten på en gammel pumpe, anbefaler Grundfos GO-appen en ALPHA2 GO-erstatning. Vi får endda at vide, om vi kan nøjes med at skifte pumpehovedet, hvilket er en kæmpe hjælp – ikke mindst i de integrerede, og ofte meget kompakte units,” fortæller Viby-installatøren, der i den forbindelse også fremhæver, at det med ALPHA2 GO kan være slut med at fumle med løse ledninger under installationen.

”Med en ALPHA Plug-adapter er det helt enkelt at forbinde stikket på den gamle pumpe med ALPHA2 GO-pumpen, og fire umbraco-skruer har erstattet bøvlet med store rørtænger, som kæmper med fastgroede forskruninger. Det kan lyde som en detalje, men det er i den grad en væsentlig detalje, når pladsen er trang, belysningen dårlig og hænderne ikke er i størrelse small.”

”Alt dét, vi ønskede!”

Det er meget erfarne installatører, Thomas Eggertsen har ansat i sin virksomhed og han er også selv en garvet fagmand. Han var derfor spændt på, hvad der gemte sig i den invitation, han fik for et par år siden, hvor Grundfos inviterede ham med til et møde sammen med kolleger fra hele verden.

”Man ville gerne høre, hvad vi havde af ønsker til fremtidens cirkulationspumper, og det blev til nogle kanonspændende snakke. Her viste det sig, at der på tværs af landegrænser var et stort ønske om en cirkulationspumpe, der både var nem at udskifte, igangsætte og servicere, og som gjorde en positiv forskel for den grønne omstilling. Og jeg må sige, at udviklingsfolkene fra Grundfos har lyttet. Vi har efterfølgende fået lov til at teste prototyper, som jeg kun kan sige lever op til alt det, vi ønskede – ikke mindst til hurtig igangsætning og optimal drift. ALPHA2 GO kommer til at forandre, forbedre og gøre vores arbejde lettere,” fortæller Thomas Eggertsen, som tilføjer, at produktudvikling, der har fokus på at forenkle installation og monitorering, er med til at øge arbejdsglæden. ”Det vil vi gerne have, at vores medarbejdere oplever i en branche, hvor det går stærkt.”

Guided Setup – det tager kun 2-3 minutter

Det er kun ganske få spørgsmål, installatøren skal tage stilling til i Grundfos GO-appen, før den nye pumpe er indstillet helt præcist til den aktuelle installation. Takket være intelligente reguleringssystemer finder appen den perfekte balance mellem varme og komfort samtidig med, at anlægget yder maksimalt med det mindst mulige energiforbrug.

Den optimale indstilling findes enten som proportionaltryk, konstanttryk, konstantkurve, konstant flow eller en opgraderet AUTOADAPT-funktion til både radiatorer og gulvvarme.

Klar dokumentation til kunden

Alle de indstillinger installatøren foretager samles i en rapport, som kan sendes digitalt til kunden som dokumentation. Men GO-appen opsamler også løbende data om vandets temperatur, pumpens driftstid, løftehøjde og flow, som installatøren kan bruge til at identificere fejl eller problemer i systemet.

”Det er de færreste kunder, der tænker over deres cirkulationspumpe – før varmen pludselig forsvinder. Med ALPHA2 GO kan vi løse problemet hurtigt og på stedet, og når vi samtidig fortæller om Grundfos Take Back, får vores argumenter om energibesparende pumper og grøn omstilling en ekstra dimension. Vores kunder er superpositive over for historien om genanvendelse og genbrug af de gamle cirkulationspumper som et middel til CO2-reduktion og ikke mindst som socialt engagement. Grundfos har skabt et hit,” slutter en imponeret Thomas Eggertsen