Er du nysgerrig efter at vide, hvordan vi arbejder med lyd og støj, som vores pumper udsender?

Som installatør er det afgørende for kundetilfredsheden at sikre, at vandtrykforøgeranlæggene fungerer stille. Men støj fra rør eller trykforøgerpumpen er irriterende og indikerer problemer i vandforsyningssystemet. Da støj let overføres via strukturer og komponenter i vandforsyningssystemet, kan det være svært at identificere kilden til problemet. Hvis man forstår årsagerne til støj og implementerer effektive løsninger, kan man forbedre komforten og effektiviteten. Her er en praktisk guide, der hjælper dig med at reducere støj i disse systemer:

Almindelige årsager til støj

  1. Forældet pumpeteknologi: Ældre, blæserkølede pumper kan generere betydelige vibrationer og støj, som kan bevæge sig gennem hele systemet.
  2. Problemer med pumpestyring: Ineffektiv pumpestyring kan få pumpen til at køre ved fuld hastighed hele tiden, selv når der ikke bruges vand, hvilket fører til overdreven støj.
  3. Forkert installation:  Dårligt fastgjorte pumper kan overføre støj gennem bygningskonstruktionen.

Løsninger til at mindske støj

  1. Opgrader til moderne pumper: Vi anbefaler, at man skifter til vandtrykforstærkere med variabel hastighed og børsteløse motorer. Vi anbefaler Grundfos SCALA2, som er bygget på flertrinspumpeteknologi, og den bruger avanceret vandkølingsteknologi til at minimere støj og vibrationer. SCALA2 udsender 44 db(A) ved typisk brug og er en af de mest lydløse vandtrykforstærkere på markedet, og støjniveauet kan sammenlignes med husholdningsapparater som opvaskemaskiner. Bemærk, at en lille ændring i dB(A) betyder meget for det menneskelige øre. Vi reducerede den nye generation af SCALA2 til 44 dB(A), og denne 3 dB(A)-reduktion i lydtryk sammenlignet med den forrige generation svarer til en 50 % reduktion af den opfattede støj for det menneskelige øre. Kilde
  2. Sikker Installation: Sikker installation: Sørg for, at pumpen er sikkert monteret på en stabil overflade. Brug vibrationsdæmpende beslag eller puder for at reducere overførslen af vibrationer gennem bygningen. Få den bedste praksis og vigtige tips til, hvordan du installerer SCALA2. Sådan installerer du SCALA2.
  3. Fleksilble tilslutninger og slanger: Brug fleksible tilslutninger mellem pumpen og rørene. Det vil hjælpe med at absorbere vibrationer og reducere støjtransmission gennem rørene. Vi anbefaler at bruge fleksible slanger for at sikre en sikker og uforurenet transport af drikkevand. Grundfos' fleksible slanger er drikkevandsgodkendte (WRAS) til både varmt og koldt vand og har en fremragende modstandsdygtighed over for knæk og holdbarhed med en robust konstruktion, der modstår slid og knusning. Du kan finde flere oplysninger om vores fleksible slanger her.
  4. Regelmæssig vedligeholdelse: Rådgiv kunderne om vigtigheden af regelmæssig vedligeholdelse for at sikre optimal pumpedrift. Tjek og udskift slidte dele som lejer og tætninger for at forhindre støj forårsaget af nedbrydning.
  5. Korrekt dimensionering: Sørg for, at pumpen har den rette størrelse i forhold til vandbehovet. En underdimensioneret pumpe kan have svært ved at imødekomme efterspørgslen, hvilket fører til øget støj. Hvis du har brug for hjælp til at dimensionere og vælge den rigtige trykforøger til opgaven, kan du downloade vores kvkguide over trykforøgerløsninger.
  6. Dæmpning af vibrationer: Vi anbefaler at placere vibrationsdæmpende gummipude for at skabe et mere støjsvagt miljø. Det kan hjælpe med at dæmpe støjen og vibrationerne i konstruktionerne.

Ved at tage fat på disse almindelige problemer og implementere disse løsninger kan du reducere støjen i vandtrykforøgende systemer betydeligt, hvilket fører til mere tilfredse kunder og effektive installationer. Hvis du gerne vil vide, hvordan vi arbejder professionelt med lyd og den støj, vores pumper udsender, så se denne video. Den forklarer, hvad vi har ændret i SCALA2 for at gøre den til en af verdens mest støjsvage trykforøgeranlæg.

Nysgerrig efter at vide mere om SCALA2?