Optimering af datacentres store vandforbrug med effektive vandbehandlingsløsninger

Vores verden bliver mere og mere digital, og vi bliver mere og mere afhængige af teknologi. Denne øgede afhængighed gør datacentre endnu vigtigere.

Datacentre er industrielle enheder, der ofte når en størrelse svarende til mere end 50 fodboldbaner, og som rummer et betydeligt antal mennesker og komplekse systemer.  

Tørstige datacentre på en tiltagende tør planet

En af de største udfordringer for datacentre er, at de bruger en betydelig mængde vand, hvoraf det meste bruges til køling. I gennemsnit bruger et datacenter mellem 11 og 19 millioner liter vand om dagen. For at sætte det i perspektiv er det omtrent det samme som det daglige vandbehov i en by med en befolkning på omkring 50.000 mennesker!

Men hvorfor bruger de så meget vand? Vi har allerede berørt, hvordan vores verden bliver mere og mere digital, hvilket betyder, at datacentrene bliver større. Det er dog ikke kun størrelsen. Det er også deres anlæg, såsom køletårne, kølere, pumper, rør og varmevekslere, som alle kræver store vandressourcer.

Vi kan dog ikke altid være sikker på, at der er vand tilgængeligt. Det er næppe nogen hemmelighed, at vandknaphed er et globalt problem, og ifølge FN bor omkring 2 milliarder mennesker i lande med vandknaphed. En af de største syndere er klimaforandringer, som intensiverer tørke og udtømmer vandressourcerne. Dårlig vandforvaltning og nedbrud i infrastrukturen spiller også en stor rolle, især i byerne.

Nogle lande og samfund mærker krisen mere end andre, og FN advarer om, at halvdelen af verdens befolkning kan opleve vandknaphed i 2050. Derfor er der et presserende behov for at finde bæredygtige tilgange til anvendelse af vand samt forbedring af infrastrukturen. Og det er her, Grundfos kommer ind i billedet.

Vi flytter grænserne for effektiv vandbehandling

Klimaforandringernes karakter og den forventede tredobling af kølebehovet i løbet af det næste årti betyder, at der er behov for effektive vandbehandlingsløsninger til datacentre.

Grundfos' vandbehandlingsløsninger kan være en ægte game-changer, fordi de ikke bare giver vandbesparelser, men også økonomiske og miljømæssige fordele, forbedret anlægsvirkningsgrad og reducerede sundhedsrisici.

Løsningerne fjerner partikler og mineraler og optimerer derved varmeoverførslen og reducerer den mængde vand, der kræves til køling. Den reducerede vandmængde medfører en proportional reduktion i energiforbruget for pumper og relateret udstyr. Derudover er den kemiske kvalitet af blowdown (kølevandsudblæsning) fra køleprocessen forbedret, hvilket giver mulighed for at udnytte anlægget bedre.

Genbrug af vand gør en kæmpe forskel for datacentrene, da deres drift bliver mere bæredygtig og dermed tager et vigtigt skridt i retning af vores fælles mål om at bidrage til at løse verdens udfordringer med vandknaphed.

Bygget til at holde og designet til at spare

I forbindelse med et nyligt datacenterprojekt var Grundfos involveret i design og implementering af et datacenter-campus. Vi leverede hurtigt et anlæg, der var skræddersyet til køleapplikationerne i det pågældende datacenter.

Ved at optimere vandkvaliteten kunne vi forebygge kalkbelægninger, biofilm og korrosion, hvilket potentielt forlængede levetiden på centrets køleudstyr til 20-30 år. Og ikke nok med det. Anlæggets vandbesparende og energieffektive egenskaber kan potentielt spare op til 20 % vand, mens driftsomkostningerne også kan reduceres med op til 20 % takket være den robuste, effektive og driftssikre løsning.

Det er bevist, at med den rigtige vandbehandlingsløsning og fokus på genbrug af vand til flere formål kan datacentre opnå betydelige vand- og energibesparelser. Og ved at genbruge vand bliver kølingen af et datacenter pludselig fuldstændig cirkulær, hvilket kan spare tusindvis, nogle gange millionvis liter vand.

Pumper er vigtige komponenter i vandbehandlingsanlæg, men de reducerer ikke direkte vandforbruget. Pumper med variabel hastighed som Grundfos' MAGNA- og TPE-løsninger kan dog reducere energiomkostningerne betydeligt.

Når disse effektive pumpeløsninger kombineres med avancerede styringer og integreres i en enkelt enhed i dit vandbehandlingsanlæg, begynder der virkelig at ske noget. Energibesparelser bliver til vandbesparelser. Og vi ved alle, at når vi sparer på energien og vandet, sparer vi også penge.

Hver eneste dråbe tæller ... igen og igen

Mellem 2020 og 2024 foretog Grundfos fire opkøb inden for vandbehandling, som alle kom til at indgå i det nyetablerede forretningsområde, Grundfos Water Treatment Europe. Og det understregede vigtigheden af at levere komplette vandbehandlingsløsninger til blandt andet datacentre.

Francesco Magri, chef for Grundfos Water Treatment Europe, sagde i 2024, at "det er vigtigere end nogensinde, at vi behandler, forbruger og genbruger vand med stor omhu." Men hvordan bringer vi vores passion, engagement og ambition i spil, når vi arbejder med vandbehandling i datacentre?

Det er vigtigere end nogensinde, at vi behandler, forbruger og genbruger vand med stor omhu
Francesco Magri, chef for Grundfos Water Treatment Europe, 2024

Som en global virksomhed og ekspert i løsninger til vandforvaltning arbejder Grundfos på vandbehandlingsprojekter i datacentre over hele verden. Vandets egenskaber er meget forskellige fra sted til sted, så at kunne arbejde på så mange forskellige projekter viser, at vores vandbehandlingsløsninger kan tilpasses til forholdene på de forskellige markeder. I nogle områder er vandkvaliteten lav, hvilket kan medføre kalkaflejringer og korrosion, mens man i andre områder kan bruge vandet i den kvalitet, det har, hvilket betyder, at vi kan opnå vandbesparelser på mellem 30 og 80 %.

I betragtning af at vandknaphed er et reelt problem over hele verden, er det nødvendigt at tænke bæredygtigt og genbruge vand. Den stigende efterspørgsel efter cloud-tjenester og datalagring, den strengere kontrol og den stigende nødvendighed af at opfylde og indføre effektive praksisser i områder med vandknaphed gør det blot endnu vigtigere at genbruge vand.

Ved at anerkende og acceptere, at det er den virkelighed, vi står over for, er fortsat innovation inden for vandbehandlingssektoren blevet en kritisk del af vores forretning, da vi søger nye måder at genbruge vand på og demonstrerer, at der virkelig er 'possibility in every drop'.

Se vores effektive løsninger til datacentre

Dyk ned i Grundfos' ambitioner på vandbehandlingsområdet