Fremtiden for datacentre

Derfor er præfabrikerede løsninger vejen frem

Effektivitet, hastighed og skalerbarhed bliver stadigt vigtigere faktorer i en datacenterbranche i stormende udvikling. Derfor bliver præfabrikerede løsninger udråbt som et attraktivt alternativ til datacentre sammenlignet med traditionelle anlæg, som opbygges på stedet. Årsagen hertil kommer vi ind på i denne artikel.

Da efterspørgslen efter datalagring er steget voldsomt i de seneste år, har digitaliseringen haft og har fortsat direkte indflydelse på datacentrenes udvikling. Derfor er innovation afgørende for datacenterbranchen, og det er netop her, fremskridt som præfabrikerede løsninger kommer ind i billedet:

For os er det et klart budskab om, at modulopbygning er fremtiden
Gabriel Companis, Global Application Specialist for Data Centers hos Grundfos

"Ved at gå fra skræddersyede installationer til præfabrikerede og fabriksmonterede moduler, bevæger datacenterejere sig mere i retning af en integreret og standardiseret tilgang. De opnår større forudsigelighed, lavere omkostninger og hurtigere implementering, hvilket gør, at de kan bevare deres konkurrenceevne i et digitalt landskab i konstant forandring. For os er det et klart budskab om, at modulopbygning er fremtiden," forklarer Gabriel Companis, Global Application Specialist for Data Centers hos Grundfos.

Omkostningsfordele er blot én af mange fordele ved præfabrikerede løsninger. Vi har kogt det ned til seks.

Lad os se nærmere på dem.

Seks grunde til, at du bør overveje en præfabrikeret løsning til dit datacenter

1. Forudsigelig effektivitet

En af de største fordele ved præfabrikerede løsninger er, at de har en mere forudsigelig energieffektivitet. Da de er designet og testet i kontrollerede fabriksmiljøer, er det bevist, at de kan opnå optimal ydeevne, før de overhovedet når frem til anlægget.

2. Forudsigelige omkostninger

I modsætning til konventionelle anlæg, som bygges op på stedet, hvilket ofte medfører høje omkostninger og projektforsinkelser, giver præfabrikerede løsninger en klar omkostningsstruktur. Når størstedelen af monteringsarbejdet udføres i kontrollerede omgivelser, reduceres risikoen for uventede udgifter betydeligt. 

3. Skalerbar og fleksibel

Hvis du forventer vækst i dit datacenter, men du er usikker på den fremtidige efterspørgsel, er modulopbyggede løsninger en fantastisk måde at udvide din køleinfrastruktur på.

4. Bærbar og kompakt

Traditionelle installationer kan fylde meget i et datacenter, så der er begrænset plads til andre vigtige driftsaktiviteter. Præfabrikerede anlæg kan derimod placeres uden for hovedbygningen eller i mindre kritiske områder, så der frigives plads til servere og anden nødvendig infrastruktur. Desuden er der den fordel ved præfabrikerede anlæg, at de kan flyttes med, hvis du nogensinde får brug for at flytte dit datacenter.

5. Hurtigere implementering og problemfri integration

Det kan tage årevis at bygge traditionelle datacentre, og det sænker hastigheden, hvormed de kan implementeres betydeligt. Præfabrikerede anlæg derimod kan implementeres op til 40 % hurtigere. Da man kan forberede installationen, samtidig med at modulet fremstilles, er implementeringsprocessen meget mere smidig.

6. Forbedret sikkerhed 

Sikkerhed er og bør være en topprioritet på enhver arbejdsplads. Da præfabrikerede løsninger er fabriksmonteret, er der brug for mindre arbejdskraft ude på anlægget, og det reducerer markant medarbejdernes eksponering for potentielt farlige forhold.

Se vores udvalg af præfabrikerede anlæg

Nu, hvor du har fået seks gode grunde til at vælge en præfabrikeret løsning til dit datacenter, giver det rigtig god mening at præsentere dig for vores modulopbyggede DELTA-anlæg. 

Vores DELTA-serie af modulopbyggede anlæg kan bruges på tværs af datacenterapplikationer, herunder HVAC, trykforøgelse, vandbehandling og spildevand. 

Modulariteten i vores DELTA-serie gør, at du kan sige farvel til traditionelt design på komponentbasis samt det logistiske mareridt, der følger med. Med DELTA undgår du de ukendte faktorer, som altid er der, når man implementerer på selve anlægget. Det betyder, at du kan drive din virksomhed, samtidig med at du reducerer risikoen for arbejdsskader, forsinkelser og ombygningsarbejde. 

"Vores præfabrikerede løsninger integreres problemfrit i både nybyggeri og eftermonteringsprojekter og giver driftssikker, effektiv køling, der holder datacentre kørende med maksimal ydeevne. Derudover har vi kapacitet til at bygge præfabrikerede moduler på vores fabrikker i Sunderland, Kina og Indien – og det er vores ambition at etablere produktionsfaciliteter i alle regioner. Vi står for hele produktionsprocessen, så vi sikrer, at de løsninger, vi leverer til dig, er af høj kvalitet, energieffektive og med høj ydeevne," siger Gabriel Companis.

Hvis du vil vide mere om, hvad vores DELTA-serie af modulopbyggede anlæg virkelig kan, opfordrer vi dig til at læse dette casestudie, hvor vores løsning hjalp med at optimere vores kundes datacenter.

Et bæredygtigt valg for fremtiden

Der er et stigende pres på datacentre for at forbedre energieffektiviteten og reducere miljøpåvirkningen. Her er præfabrikerede løsninger mere bæredygtige sammenlignet med den traditionelle tilgang med at bygge anlægget på stedet. 

Gabriel Companis er overbevist om, at disse fabriksmonterede moduler, som er designet til kun at køre med maksimal ydeevne, når det er nødvendigt, vil bidrage til grønnere, mere energieffektive datacentre:

"Introduktionen af præfabrikerede moduler i datacentre repræsenterer et betydeligt skridt fremad for køleeffektivitet. Efterhånden som branchen tager disse modulopbyggede løsninger til sig, er jeg sikker på, at præfabrikerede anlæg kommer til at spille en afgørende rolle for den næste generation af højtydende datacentre. Og jeg tror på, at vi kan spille en stor rolle i den udvikling – især med vores DELTA-serie," siger han.

Se vores effektive løsninger til datacentre