FAQ

Spørgsmål: Hvor meget brint kan jeg producere fra mit vand?

Svar:

Et vandmolekyle består af to hydrogenatomer og et oxygenatom. Fordi oxygen er 16 gange tungere end brint, optager det størstedelen af pladsen i et vandmolekyle. 89 % af massen er oxygen og 11 % er brint. Det betyder, at for at producere 1 kg brint skal der 9 kg vand til. I virkeligheden kræves der 10-13 kg vand på grund af tab og ineffektivitet.

Flere informationer:

Få mere viden om effektiv vandbehandling til elektrolysesystemer

Uanset om du vil vide mere om brugen af havvand i brintproduktion, nøvendigheden af poleringsloop eller bare vil have et hurtigt overblik over, hvorfor vandbehandling er vigtigt – så har vi samlet alt du har brug for at vide. Vores whitepapers giver dig et klart billede af, hvordan god vandbehandling kan gøre hele forskellen i produktionen af brint.