FAQ
Spørgsmål: Hvordan ved jeg, om min pumpe trænger til at blive udskiftet?
Svar:
Hvis din pumpe er omkring 10-15 år gammel eller ældreA, eller hvis du ikke kan huske, hvornår den sidst blev skiftet, er her et par fif til, hvordan du selv kan se, om pumpen bør skiftes:
Flere informationer:
- På pumpen finder du et typeskilt, der bl.a. fortæller om pumpens watt-forbrug. Er mindste-watt angivet til 50 watt eller deroverA – der kan fx stå: P1 (W) 60 – anbefales det af investere i en ny, energieffektiv modelA.
- Hvis din nuværende pumpe er en Grundfos-pumpe, finder du også en såkaldt PC-kode på pumpens typeskilt – fx PC:0213. De to første tal angiver produktionsåret, mens de to sidste tal angiver ugen, hvor pumpen er produceret. I dette tilfælde vil pumpen altså være fra 2002, uge 13. Pumpen er altså mere end 10 år gammel, så du skal overveje at investere i en nyA.
- Er du i tvivl om watt-forbrug eller alder, er du velkommen til at sende et foto af pumpens front og et foto af typeskiltet, hvor PC-koden er vist. Så hjælper vi med en vurdering og et forslag til en eventuel ny cirkulationspumpe, som du så kan drøfte med din vvs-installatør. Send billedet til marketing-gdk@grundfos.com
Andre spørgsmål?
Har du andre spørgsmål, eller ønsker du rådgivning om udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter din lokale vvs-installatør.
A: Spar Energi, Miljøstyrelsen - https://sparenergi.dk/privat/spar-energi-i-hverdagen/cirkulationspumpe