FAQ

Spørgsmål: Hvorfor skal jeg udskifte min gamle cirkulationspumpe?

Svar:

I boliger med en ældre cirkulationspumpe kan det være op til 10% af boligens samlede elforbrug, der bruges på at holde pumpen kørendeA. Det kan koste mere end 1.300 kr. i strøm om året.

Flere informationer:

En gammel cirkulationspumpe bruger ofte rigtig meget strøm, fordi teknologien ikke er lige så effektiv som i nye, intelligente og energieffektive pumper. Ved at skifte pumpen kan du spare penge på din elregning og samtidig reducere din CO2-udledning.

Har du en cirkulationspumpe, som er omkring 10-15 år gammel og indstillet til at køre døgnet rundt på højeste niveau 3 – hvilket er tilfældet med mange pumper – bruger den helt op til 785 kWh om åretB.

 

Andre spørgsmål?

Har du andre spørgsmål, eller ønsker du rådgivning om udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter din lokale vvs-installatør.

 

A: Spar Energi, Miljøstyrelsen - https://sparenergi.dk/privat/spar-energi-i-hverdagen/cirkulationspumpe

B: Grundfos Udskiftningstabel