FAQ
Spørgsmål: Hvilke krav er der til en brugsvandspumpe?
Svar:
- Pumpedele, som kommer i kontakt med vand, skal være fremstillet af korrosionsbestandige materialer. Postevand er en konstant kilde til opløst ilt og salte, som er hårde ved metaldele.
- Det er vigtigt at vælge en pumpe med en hydraulisk ydelse, som matcher anlæggets faktiske behov. På grund af det lave flowbehov kræver recirkulation af varmt brugsvand ikke en kraftig pumpe. En overdimensioneret pumpe medfører unødvendigt forbrug, støj, samt øget korrosion i rørene, hvis den drifter 24/7.
- Automatisk styring. Med et recirkulationsanlæg til varmt brugsvand følger et øget varmetab. Men det kan reduceres betydeligt ved at reducere perioderne, hvor pumpen kører. Og anvender du den rette reguleringsform, behøver du ikke gå på kompromis med komforten i boligen.