ALPHA GO:n käyttöliittymä
Opi käyttämään ALPHA GO ‑sarjan ohjauspaneeleita, vaihtamaan säätötapojen välillä ja ottamaan käyttöön lisäominaisuuksia Grundfos GO ‑sovelluksella.
Tässä moduulissa saat yleiskatsauksen ALPHA GO ‑sarjan ohjauspaneeliin ja säätötapoihin.
Aloitetaan ALPHA2 GO ‑pumpun ohjauspaneelista.
Valintapainikkeen avulla voi vaihtaa helposti suhteellisen paineen, vakiopaine ja vakiokäyrän säätötapojen sekä niiden asetusten välillä, mikä tekee määrityksestä helppoa ja tarkkaa. Lisäasetukset korostetaan, kun pumppu on otettu käyttöön Grundfos GO ‑sovelluksen avulla.
Ohjauspaneeli näyttää selkeästi tiedot järjestelmän suorituskyvystä sekä kiertovesipumpun tehon, nostokorkeuden ja virtaaman, mikä helpottaa asetuksen valvomista ja säätämistä. Ohjauspaneelin oikealla puolella oleva yksikköilmaisin auttaa varmistamaan tarkat lukemat näyttämällä kolme eri yksikköä. Vain yksi yksikkö näytetään kerrallaan.
Yhdistä-painikkeella pumppu yhdistetään saumattomasti Grundfos GO ‑sovellukseen. Näin saadaan käyttöön lisää työkaluja ohjattuun asennukseen ja järjestelmän optimointiin.
Lukkokuvake tulee näkyviin, kun käyttöliittymä on lukittu pumpun asetusten suojaamiseksi Grundfos GO ‑sovelluksen kautta. Kun pumppu on lukittu, se voidaan avata vain muodostamalla yhteys Grundfos GO ‑sovellukseen.
Ohjauspaneelin virransäästötila aktivoituu sekä ALPHA1 GO‑ että ALPHA2 ‑pumpussa, kun sitä ei ole käytetty 15 minuuttiin. Pumput siirtyvät virransäästötilaan ja sammuttavat näytön, mikä vähentää energiankulutusta lepotilassa. Säätötapojen ja -asetusten kohdalla palaa valo virransäästötilassa. Voit aktivoida pumpun näytön uudelleen painamalla mitä tahansa näytön painiketta. Näytön lepotila voidaan poistaa käytöstä Grundfos GO ‑sovelluksessa.
Tutustutaan seuraavaksi ALPHA1 GO ‑pumppuun.
ALPHA2 GO ‑pumpun tavoin valintapainikkeella voi vaihtaa helposti suhteellisen paineen, vakiopaineen ja vakiokäyrän säätötapojen välillä sekä niiden kolmen asetuksen ja lisäasetustilan välillä. Grundfos GO ‑sovellus opastaa lisäasetustilan määrittämisessä. Tätä tilaa käytetään suoriin vaihtoihin tai pumppuasetusten kopiointiin. Ota tila käyttöön painamalla toimintopainiketta 10 sekuntia. Sen jälkeen voit selata valintapainikkeella käyrän arvoja, jotta löydät sovelluksen suositteleman vaihtoehdon.
Tutustutaan seuraavaksi ALPHA GO ‑sarjan säätötapoihin ja siihen, miten ne tunnistaa käyttöliittymässä.
Vakiopaine: Tätä suositellaan lattialämmitykseen, sillä se ylläpitää vakiopaine-eroa virtaamatarpeesta riippumatta. Se soveltuu siis järjestelmiin, joissa on minimaalinen painehäviö. Se varmistaa vakaan ja tehokkaan suorituskyvyn, ja se näkyy käyttöliittymässä lattialämmityskuvakkeena.
Suhteellinen paine: Tätä suositellaan lämmitysjärjestelmiin, joissa käytetään termostaattisia patteriventtiilejä eli TRV:itä. Se säätää paine-eroa virtaaman vaihtelujen mukaan, mikä ylläpitää vakiopainetta patteriventtiileissä. Tämä parantaa asuinmukavuutta ja minimoi energiankulutuksen. Tämä näkyy käyttöliittymässä lämmityspatterikuvakkeena.
Vakiokäyrä: Pumppu käy vakiokäyrällä riippumatta järjestelmän kulloisestakin virtaamatarpeesta. ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO toimivat vakiokäyrällä, kun vakiopaineen tai suhteellisen painesäädön säätötavat eivät kumpikaan näy korostettuina.
AUTOADAPT: Tämä on älykäs ALPHA2 GO ‑pumpun säätötapa, joka optimoi suorituskyvyn säätämällä asetuspistettä järjestelmän kulloisenkin lämmitystarpeen mukaan. AUTOADAPT on käytettävissä sekä suhteellisen paineen että vakiopaineen säätötavoissa, minkä ansiosta asetusta ei tarvitse valita manuaalisesti.