Slučaj

Nadogradnja sustava crpki donosi značajne prednosti

Učinkovite i tihe pumpe su dobre za naše radno okruženje.
Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment, Qujiang Water Supply Management

U planinskoj regiji Qujiang, Kina, gdje opskrbi vodom tradicionalno pomaže gravitacijski protok, urbanizacija je ponudila novi izazov.

"Kada je ovaj vodovod izgrađen 1990., fokusirali smo se na očuvanje energije i visoku učinkovitost", kaže Liu Zhiwei, šef tehnologije i opreme, Qujiang Management Water Supply Management, Shaoguan, u provinciji Guangdong. "Ali Kina je doživjela mnogo urbanog razvoja posljednjih godina. Ovdje se neprestano grade nove zgrade. S poboljšanjem životnog standarda, potrošnja vode u kućanstvu je također povećana. "

Postrojenje je smješteno na obronku, 60 metara iznad grada, tako da obrađena voda može teći do centra grada. "Naš stari model korištenja gravitacijskog protoka više ne zadovoljava potrebe urbanog razvoja", kaže Liu Zhiwei. "Ne možemo zadovoljiti potrebu za vodom lokalnog stanovništva."

Tvornica proširuje do 60,000 četvornih metara vodovoda što će skoro udvostručiti njegov kapacitet. Osim toga, rekao je, "kako bi se aktivno odazvali nacionalnom pozivu za uštedom energije i smanjenju emisije i postupno ukinuli zastarjelu i visoko-energetsku potrošnju opreme", Qujiang Water Supply Management Office pozvao je inženjere i tehničare Grundfosa ( Šangaj) Pumps Company Ltd.da provedu sustavnu “ Reviziju crpki ”Za svoje stanice za povišenje tlaka.

Planirano je bilo obnoviti crpne stanice u Shiliuye i Shaoye.

Liu Zhiwei kaže da je fokus tvrtke bio na učinkovitosti obje crpne stanice. Tek nakon obnove njegov tim je shvatio da će novije crpke donijeti još jednu korist: smanjenje buke.

What started as a project to improve pump efficiency brought other benefits – such as happier workers from quieter pumps, as well as advantages to the surrounding community like stable water supply and high-quality life, Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment at the Qujiang water company, at the Shaoye Booster Pump Station in Shaoguan, China.

Grundfos revizija crpke otkrila je da posebno Shiliuye crpna soba ima problem s dizajnom i da je hidraulička glava bila previsoka. Motori su veći dio vremena bili u stanju preopterećenja, gubeći energiju i dovodeći rad sustava u opasnost od kvara.

"A crpke u Shaoye stanici rade već 20 godina", kaže on. “Imali su problema u pogledu sigurnosti i pouzdanosti. Ležajevi su se morali redovito mijenjati. Upravljački ormarić koristio je starinski pretvarač za pokretanje crpki. A bilo je problema sa bukom na obje stanice. "

“Throughout this project, I have learned to not only pursue economic benefits. I have also learned about humanistic concerns and work environment,” says Liu Zhiwei, Qujiang water company’s plant manager.

U stvari, dodaje, izmjerene buka u pumpnim prostorijama iznosila je 97-112 decibela (dB). Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, prosječni prag boli za buku iznosi 100 dB, a osam sati izloženosti takvoj razini buke može uzrokovati ozbiljnu štetu. Dio problema sa bukom pripisan je vertikalnoj instalaciji prethodnih crpki, što dovodi do visokih vibracija.

"Željeli smo poboljšati okruženje za naše radnike i uštedjeti na energiji," kaže Liu Zhiwei.

The Qujiang Water Supply Management company could no longer meet the needs of urban development in Shaoguan. It is doubling its capacity and has renovated two of its pumping stations to cope.

Rješenje i ishod

Tvrtka Qujiang je instalirala dvije Grundfos LS 75 kW horizontalne split case crpke na svakoj crpnoj stanici.

Nakon jedne godine u Shiliuye i Shaoye, stopa uštede energije novih crpki procijenjena je na 33% i 17%. "Uštedjena potrošnja energije zadovoljava naše procjene u shemi za uštedu energije", kaže Liu Zhiwei, dodajući da su uštede zbog visoke učinkovitosti crpke i zadovoljavanja točne potražnje za opskrbom vodom.

"Od početka procesa obnove, naš fokus je bio energetska učinkovitost", kaže on. "Ali kada smo počeli koristiti Grundfos crpke, otkrili smo da su također tihe i bez vibracija. "

Zhong Jinshou, Head of Department at Qujiang District Water Supply Management, says he enjoys the stability and quieter operation of the new Grundfos pumps.

Danas, kada crpke rade, razina buke je 85 dB što ne smeta kod dužeg rada.

"Učinkovite i tihe crpke su dobre za naše radno okruženje", kaže on. “Također, zbog novih stabilnih crpki, povećali smo našu garanciju stope opskrbe vodom. Ovo je velika pomoć za naše građane. "

Liu Zhiwei kaže da mu je Grundfos revizija crpke ne samo pomogla u širenju njegovog horizonta što se tiče tehnologije. "Kroz ovaj projekt, naučio sam ne samo slijediti ekonomske koristi. Također sam naučio o humanističkim pitanjima i radnom okruženju. U svom budućem upravljačkom poslu, također trebam razmotriti ove aspekte. "

Ostali povezani slučajevi

Pročitajte srodne priče kupaca koji su također imali koristi od Grundfos rješenja.

Srodne primjene

Pronađite aplikacije iz Grundfosa koje se odnose na ovu temu.

Srodni proizvodi

Pronađite proizvode Grundfosa koji se odnose na ovu temu.