Soluzioni per data center orientate alla qualità superiore e alla collaborazione ottimizzata

Nell’era digitale, è la potenza di calcolo a guidare il progresso economico Guidata dalla strategia nazionale “Eastern Data and Western Computing”, la provincia di Henan sta accelerando la creazione della “Città della Potenza Computazionale” È in fase di realizzazione a Henan un data center intelligente di grandi dimensioni, conforme agli standard A-level, per superare le limitazioni della potenza di calcolo su larga scala. A sostegno delle strategie nazionali nel bacino del Fiume Giallo, questo centro contribuisce in modo decisivo alla trasformazione digitale di settori chiave.

Criticità complesse affrontate secondo standard di eccellenza

La realizzazione di un data center intelligente richiede tempo. L’adozione dei sistemi idraulici modulari integrati al posto delle pompe singole tradizionali costituisce un’innovazione. Non basta semplificare l’installazione e soddisfare criteri stringenti come efficienza energetica, affidabilità e silenziosità: è necessario anche potenziare il debug da remoto e il monitoraggio in tempo reale per assicurare la stabilità e l’efficienza del sistema.

La sfida più impegnativa è rappresentata dal tempo: con un lead time di soli 40 giorni dall’ordine alla consegna in loco, il progetto ha dovuto affrontare pressioni senza precedenti sulla supply chain, sulla produzione e sulla logistica. Velocità, precisione e lavoro di squadra: il progetto ha richiesto il massimo sotto ogni aspetto.

L’approccio di Grundfos: Coordinamento efficiente ed esecuzione precisa

1. Un nuovo approccio alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione

Implementazione rapida di un servizio “One-Stop”
Adottando un modello di costruzione prefabbricata, i componenti principali vengono integrati in un box sigillato, riducendo significativamente i tempi di installazione, fino al 40%.

Progettazione su misura e rigoroso controllo qualità franco fabbrica
Grazie a un design ottimizzato per BIM, unito a rigorosi collaudi e procedure di messa in servizio franco fabbrica, l’efficienza e l’affidabilità del sistema sono garantite.

Ottimizzazione e gestione intelligente
Attraverso il sistema di monitoraggio intelligente GiS (Grundfos iSOLUTIONS Suite), si ottimizza l’efficienza energetica in modo automatico, garantendo soluzioni operative e di manutenzione all’avanguardia.

Consegna rapida
Grazie all’integrazione e all’implementazione di uno speciale meccanismo di tracciamento, la collaborazione snella garantisce una consegna entro 40 giorni.

Durante l’implementazione, due serie di sistemi di moduli idraulici prefabbricati Grundfos “Smart Cooling” sono stati pre-assemblati in fabbrica, offrendo una soluzione efficiente e affidabile per la circolazione e il trattamento dell’acqua calda e fredda del data center intelligente.

Il modulo del sistema di distribuzione era basato su Grundfos DELTA, un gruppo di pompaggio ad alta efficienza, dotato di pompe VFD intelligenti di classe IE5 e un sistema di controllo pompe all’avanguardia. Grazie all’integrazione di un algoritmo intelligente di ottimizzazione dell’efficienza, il gruppo regola in modo automatico e tempestivo le condizioni operative, garantendo sempre prestazioni al massimo della propria capacità.

Nel frattempo, il modulo di trattamento dell’acqua integra un processo di addolcimento, dosaggio preciso e filtrazione multilivello per prevenire efficacemente la formazione di calcare, la corrosione degli impianti e l’accumulo di inquinanti, garantendo una “protezione della salute” essenziale per l’intero sistema. L’integrazione perfetta di questi due moduli non solo migliora l’efficienza complessiva del sistema, ma prolunga anche la vita utile delle apparecchiature, garantendo un’esperienza duratura e affidabile per l’utente.

2. Collaborazione trasversale tra dipartimenti e profonda integrazione tecnico-strategica

All’avvio del progetto, Grundfos ha coordinato diversi incontri tecnici interfunzionali per analizzare approfonditamente le esigenze tecniche complesse, concentrandosi su aspetti chiave quali la scelta delle attrezzature e l’integrazione dei sistemi. Grazie a calcoli scientifici approfonditi, la soluzione finale ha saputo coniugare alte prestazioni e competitività sul mercato, guadagnandosi il pieno apprezzamento del cliente.

Durante l’implementazione del progetto, gli ingegneri hanno curato meticolosamente ogni aspetto, scegliendo con precisione il marchio delle apparecchiature di climatizzazione e selezionando accuratamente i materiali delle valvole, dalla progettazione dell’architettura delle pompe all’ottimizzazione delle dimensioni dei moduli degli skid. Nella fase congiunta conclusiva della messa in servizio, i tecnici hanno ottimizzato la circolazione dell’acqua calda e fredda, regolando con precisione i parametri di funzionamento dell’impianto.

3. Coordinazione precisa per una garanzia completa

Grundfos ha garantito un’implementazione precisa collaborando a stretto contatto con gli ingegneri di fabbrica, partecipando a tutte le fasi di installazione e messa in servizio. Nel frattempo, una collaborazione efficiente con l’appaltatore ha permesso di risolvere rapidamente le criticità on-site, garantendo un’installazione precisa dei componenti modulari. Il monitoraggio in tempo reale da parte di un team di progetto dedicato ha garantito la fluidità delle operazioni produttive e della catena di approvvigionamento. Inoltre, l’utilizzo di tecniche di assemblaggio prefabbricato ha notevolmente ridotto i tempi di costruzione, assicurando una consegna del progetto di alta qualità ed efficiente.

“Nelle applicazioni pratiche, il sistema di moduli idraulici prefabbricati ‘Smart Cooling’ di Grundfos si distingue per le sue caratteristiche di silenziosità e bassa vibrazione, garantendo un ambiente operativo ideale per i data center. La qualità superiore e l’agevole installazione hanno notevolmente abbreviato i tempi di costruzione, offrendo un supporto determinante per la rapida realizzazione del progetto”.

Guidati dalla strategia “Eastern Data and Western Computin”, questo progetto ha non solo superato gli ostacoli tecnici e di elaborazione ad alta densità, ma ha anche dimostrato la capacità di Grundfos di affrontare sfide complesse attraverso un coordinamento preciso e soluzioni all’avanguardia. La sua consegna nei tempi prestabiliti rappresenta un traguardo cruciale nello sviluppo economico digitale e offre un percorso tecnologico all’avanguardia, affidabile e sostenibile per i data center intelligenti del futuro.

Prodotti correlati

Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.

Altri casi correlati

Leggete le storie dei clienti che hanno tratto beneficio da una soluzione Grundfos.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.