Quando VAK Pardubice, un impianto idrico in Repubblica Ceca, ha cercato di migliorare il trattamento dell'acqua in ingresso, ha fatto leva sulla sua precedente esperienza positiva di collaborazione con Grundfos tramite il fornitore di soluzioni Envi-Pur e le soluzioni Grundfos Digital Dosing™.

La situazione

Per un progetto precedente, Envi-Pur, un fornitore di soluzioni in Repubblica Ceca specializzato nella fornitura di tecnologie e attrezzature per impianti di trattamento delle acque municipali e industriali, ha fornito la sua soluzione di filtrazione a membrana ceramica (AMAYA) insieme ai "dosatori" Grundfos a VAK Pardubice. Questo progetto è stato avviato nel 2018 e l'installazione funziona senza problemi dall'inizio delle operazioni nel 2020.

Il motivo di questo nuovo progetto era che il cliente di Envi-Pur, VAK Pardubice, doveva separare due fonti d'acqua, acqua sotterranea e acqua superficiale, a causa dei requisiti normativi. In precedenza, avevano utilizzato le due fonti come un'unica fonte comune. A causa della precedente buona collaborazione, è stata una decisione facile per il cliente lavorare con Grundfos e Envi-Pur per il progetto attuale.

La collaborazione tra Evi-Pur e Grundfos è stata la chiave del successo.

La soluzione

La soluzione proposta da Grundfos e selezionata da Envi-Pur per il loro cliente combinava sistemi di dosaggio completi di Grundfos con la filtrazione a membrana ceramica di Envi-Pur. Con una capacità di 200 litri al secondo, è il loro impianto più grande, che fornisce acqua potabile a circa 150.000 persone. Questa combinazione offriva una tecnologia superiore al sistema concorrente che era anche in lizza. La stretta collaborazione è stata la chiave del successo; anche la società idrica e i progettisti sono stati coinvolti. La stretta collaborazione con Envi-Pur e una buona gestione degli stakeholder hanno creato una solida base per negoziare con tutte le parti. Le consultazioni congiunte hanno identificato la soluzione migliore e più adatta per il dosatore che soddisfaceva perfettamente le loro esigenze.

"Collaborare con Grundfos è stato del tutto naturale per noi, poiché utilizziamo i loro prodotti e pompe dosatrici da molto tempo e ne siamo molto soddisfatti", afferma Kryštof Hnojna, Senior Technologist, Envi-Pur s.r.o.

In tutti gli impianti di trattamento dove abbiamo fornito sistemi di dosaggio, si è dimostrata una soluzione di alta qualità e affidabile con cui siamo molto soddisfatti.
Kryštof Hnojna, Senior Technologist at Envi-Pur s.r.o.

Adam Fendrych è il Vice Direttore delle Operazioni presso Waterworks VAK Pardubice a.s e riassume l'affidabilità dell'installazione:

Dal 2020 non abbiamo riscontrato problemi significativi e la scelta di questa soluzione tecnica si è rivelata la decisione giusta.
Adam Fendrych, Vice Direttore delle Operazioni presso Waterworks VAK Pardubice a.s

Il risultato

Grundfos ha finito per fornire nove sistemi di dosaggio, ciascuno dei quali è personalizzato in base alla dimensione della pompa o alle specifiche dei materiali. Con questi nuovi sistemi di dosaggio, Grundfos ed Envi-Pur hanno risolto le esigenze di disinfezione per garantire acqua sicura. Envi-Pur ha potuto fornire la soluzione come richiesto dall'utente finale:

  • Soluzione di dosaggio affidabile e all'avanguardia per disinfettare l'acqua
  • Tempi di consegna rapidi, tutto da un unico fornitore di soluzioni
  • Configurazione sicura dell'intera stazione di dosaggio per gli operatori
  • Prodotti chimici sicuri grazie a pompe dosatrici precise che fanno risparmiare denaro
  • Capacità di personalizzare e adattare alle esigenze del cliente
  • Capacità di consigliare su installazione, messa in servizio, ecc.

The dosing skid solution

Informazioni sui sistemi di dosaggio (DSS)

Un sistema di dosaggio è un sistema ingegnerizzato progettato per dosare e iniettare con precisione sostanze chimiche in un flusso di processo. È un'unità compatta e autonoma che include pompe, sistemi di controllo, tubazioni e valvole. Questi sistemi sono cruciali in varie applicazioni, dall'approvvigionamento e trattamento dell'acqua ai processi industriali, garantendo un dosaggio chimico preciso, essenziale per mantenere la sicurezza, l'efficienza e la qualità del prodotto.

I sistemi di dosaggio variano da sistemi pre-ingegnerizzati a sistemi personalizzati che offrono controlli integrati e configurazioni multiple per dosare con precisione i prodotti chimici liquidi per l'approvvigionamento idrico, il trattamento, le applicazioni industriali e manifatturiere. Incorporano pompe azionate idraulicamente e meccanicamente, comprese le pompe SMART Digital Dosing™ con tecnologia a motore passo-passo che offrono una riduzione del flusso fino a 1:3000.

Informazioni su AMAYA:
www.envi-pur.cz/en/water-treatment-membranova-uprava-vody/

Informazioni sul cliente:
www.vakpce.cz

Altri casi correlati

Leggete le storie dei clienti che hanno tratto beneficio da una soluzione Grundfos.

Prodotti correlati

Trova prodotti di Grundfos correlati a questo argomento.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.