Caso

Il controllo dinamico del processo di UF aiuta a risolvere i problemi di qualità dell’acqua degli impianti di processo industriali

Situazione

I problemi con la qualità dell’acqua di processo industriale a valle di una fase di trattamento biologico hanno spinto il cliente a installare un sistema di filtrazione UF containerizzato. L’impianto è altamente automatizzato e in grado di trattare fino a 2400 m3/giorno di effluente secondario, che viene successivamente utilizzato, tra le altre cose, per scopi di raffreddamento. 

La natura altamente dinamica di un impianto biologico ha rappresentato una sfida significativa per i tecnici di processo incaricati di eseguire il sistema di ultrafiltrazione. La qualità dell’acqua variabile, il flusso variabile e i frequenti interventi di manutenzione sull’impianto biologico hanno reso estremamente difficile selezionare i setpoint adeguati per il processo di ultrafiltrazione. Per questi motivi, gli operatori hanno ritenuto utile provare il controllo dinamico del processo UF per alleviare i loro problemi operativi e migliorare l’efficienza del processo.

Soluzione

Grundfos ha implementato Smart Filtration Suite sul sistema di ultrafiltrazione con l’obiettivo di ottimizzare i cicli di controlavaggio, riducendo la necessità di pulizia chimica e stabilizzando il funzionamento.

Risultato

Smart Filtration Suite ha cambiato rapidamente il regime di controlavaggio e ha sostituito i controlavaggi lunghi e periodici con controlavaggi più frequenti e più brevi avviati dinamicamente. Ciò, a sua volta, ha comportato una riduzione significativa della necessità di dosare chimico, che si è tradotta in una riduzione del 50% dei costi associati al CIP, oltre a un aumento del ripristino complessivo del sistema. Poiché l’operazione era completamente autonoma, il tempo degli operatori potrebbe essere sfruttato al meglio per altri progetti.

Più ecosostenibilie

Riduzione del CIP del 50% (energia, prodotti chimici, tempo, acqua)

Più efficiente

“Ora possiamo monitorare 50 sistemi piuttosto che 10”

Più economico

€11,143 di risparmio annuo, 95% dalla riduzione del CIP, 5% dalla riduzione dell’acqua

I risultati dimostrano che funziona

Molti dei nostri clienti hanno ottenuto risparmi significativi con Smart Filtration Suite. Leggi qui le loro storie.