Nye, una città che sa risparmiare acqua

Il sobborgo di Nye, a nord di Aarhus, è diventato un punto di riferimento ed è la prima città della Danimarca ad aver istituito un impianto di trattamento secondario delle acque reflue centralizzato. L’impianto ricicla l’acqua piovana e di scarico raccolta per i servizi igienici e le lavatrici, riducendo in modo significativo l’impatto sulle risorse idriche sotterranee.

Il contesto

Il 40% del consumo idrico dell’area è soddisfatto mediante la raccolta delle acque piovane. Nye comprenderà 600 abitazioni nella prima fase, e al termine del progetto la città conterà 15.000 abitanti.

Lo sviluppo di un nuovo sobborgo offre l’opportunità di rivalutare le risorse e creare una città intelligente e vivibile, adottando un approccio integrato alla gestione delle risorse idriche. La soluzione idrica è la prima nel suo genere in Danimarca. In altre parole, è una soluzione innovativa per la gestione delle acque piovane che consente di risparmiare acqua potabile, trasformando la città in un ambiente urbano all’avanguardia e dinamico.

L’acqua superficiale viene raccolta dai tetti, dalle strade e da un lago centrale. L’acqua viene convogliata in un impianto di trattamento da cui viene distribuita attraverso condutture separate fino ai bagni e alle lavatrici delle abitazioni.

Soluzione per il trattamento dell’acqua

La soluzione di trattamento dell’acqua è stata progettata e fornita da Grundfos Water Treatment. L’acqua piovana viene raccolta in un lago e depurata presso l’impianto di trattamento. L’acqua piovana depurata viene convogliata attraverso tubazioni - indicate in viola nell'immagine - opportunamente dimensionate verso i servizi igienici e le lavatrici dei cittadini.

A prima vista, l’impianto di trattamento dell’acqua sembra un impianto tipico di un acquedotto tradizionale: Estrazione, filtrazione, stoccaggio e pompaggio.

Se osserviamo più da vicino, noteremo che l’impianto di trattamento delle acque si distingue dai metodi tradizionali di trattamento delle acque sotterranee. L’acqua superficiale presenta una composizione qualitativa diversa e, a differenza delle acque sotterranee, la sua qualità non è statica, ma cambia naturalmente con il variare delle stagioni e della quantità di precipitazioni.

Descrizione step by step

1. Filtrazione a pressione

Il primo passaggio del trattamento prevede la filtrazione a pressione. Un processo naturale in cui l’acqua viene miscelata con aria compressa e sottoposta a filtrazione in profondità. Le impurità vengono catturate da un letto filtrante composto da minerali tra cui sabbia e antracite, chiamato anche filtro multistrato. Questo processo porta a un’elevata qualità dell’acqua e a un funzionamento efficiente con un consumo energetico minimo.

Il trattamento iniziale dell’acqua piovana prevede una filtrazione a pressione e un’ultrafiltrazione, che eliminano efficacemente particelle anche fino a 0,02 micron.

2. Ultrafiltrazione

La seconda fase del trattamento prevede l’ultrafiltrazione che, analogamente alla filtrazione a pressione, utilizza un processo di filtrazione naturale. L’ultrafiltrazione sfrutta la tecnologia a membrana, che la rende estremamente efficace per la filtrazione di acque con caratteristiche qualitative molto variabili. Questo sistema può eliminare particelle fino a 0,02 micron e funge da barriera fisica contro la contaminazione batterica.

L’acqua purificata viene stoccata in un serbatoio di acqua pulita e distribuita agli utenti mediante pompe a frequenza controllata che garantiscono una pressione idrica costante.

3. Serbatoio di acqua pulita

L’acqua purificata viene convogliata in un serbatoio di acqua pulita. Il serbatoio può contenere 55 metri cubi, corrispondenti al consumo medio giornaliero della comunità di Nye. L’acqua trattata è detta acqua secondaria, utilizzabile solo per lo sciacquone del bagno e il lavaggio della biancheria.

4. Stazione di pompaggio

I consumatori ricevono la quantità desiderata di acqua con una pressione costante grazie a un sistema di pompaggio tradizionale, a frequenza controllata, e possono funzionare singolarmente o in modo combinato, ponendo particolare attenzione al risparmio energetico.

5. Sistema di disinfezione UV

Come ulteriore barriera di sicurezza per garantire che l’acqua non contenga batteri indesiderati, è stato installato un sistema di disinfezione UV come fase di trattamento finale. Questo sistema utilizza luce ultravioletta (UV) a una lunghezza d’onda specifica per inibire efficacemente la crescita microbiologica (compresi batteri, virus, alghe e funghi) nell’acqua, danneggiando il DNA dei microrganismi.

La soluzione di acqua secondaria centralizzata è gestita da Aarhus Vand, permettendo ai cittadini di Nye di vivere in modo sostenibile, senza doversi preoccupare delle responsabilità, dei costi e dei problemi solitamente associati all’utilizzo secondario dell’acqua. Un impianto di trattamento centralizzato gestito professionalmente garantisce un funzionamento sicuro e tranquillità per i cittadini.

I dati

Unità nella soluzione per il trattamento dell’acqua

    • Filtrazione a pressione tipo EFNSI130PPA
    • Ultrafiltrazione tipo UF1x2-60
    • Unità di disinfezione UV tipo Spektron 25
    • Serbatoio di acqua pulita da 55 m³ in HDPE
    • Unità di pompaggio Grundfos tipo CRE5-6-F

    Nye

    Il quartiere di Nye è stato progettato seguendo criteri di sostenibilità ambientale. Le persone vivono in armonia con la natura e il loro ambiente circostante. Pertanto, sono state ideate nuove soluzioni in termini di consumo delle risorse, impatto ambientale, trasporti e natura. Il quartiere conta circa 15.000 abitanti.

    Applicazioni correlate

    Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.