Prevenzione predittiva: come IoT e Machine Learning hanno protetto dagli sversamenti fognari durante i Giochi del Commonwealth

Il contesto

Severn Trent Water (STW) è un’utility britannica che fornisce servizi fondamentali per il trattamento delle acque potabili e reflue a famiglie e imprese nelle Midlands inglesi e in una piccola area del Galles. Con circa 8 milioni di persone servite, STW garantisce una gestione efficiente delle risorse idriche e un trattamento sicuro delle acque reflue, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla salute pubblica.

STW punta a trasformare la propria rete fognaria con una visione a lungo termine, integrando una piattaforma dati intelligente. L’obiettivo è utilizzare l’analisi avanzata per supportare decisioni basate sui dati, a beneficio sia dell’utility che dei suoi clienti.

La soluzione

In occasione dei Giochi del Commonwealth del 2022, STW ha scelto la soluzione Grundfos Connect Sewer Insights per monitorare in tempo reale la rete fognaria nell’area metropolitana di Birmingham, interessata da un afflusso straordinario di circa 4,6 milioni di visitatori tra il 28 luglio e l’8 agosto.

La soluzione, basata su analisi avanzate dei dati, ha permesso di identificare tempestivamente le zone soggette a stress idraulico e di ottimizzare la gestione operativa durante l’intero evento.

Informazioni su Grundfos Connect Sewer Insights

Grundfos Connect Sewer Insights è una piattaforma avanzata basata su machine learning e analisi dei dati, integrata in un sistema completo per la gestione intelligente delle reti fognarie.
Grazie a una visibilità approfondita, prestazioni ottimizzate e capacità predittive, la piattaforma consente una gestione proattiva delle infrastrutture, supportando le utility nel prevenire gli sversamenti e nel ridurre l’inquinamento.  La soluzione si articola in quattro componenti principali, progettati per proteggere l’ambiente e garantire il funzionamento sicuro ed efficiente della rete.

Grundfos Connect Sewer Insights, adottata da Severn Trent Water (STW), ha previsto inizialmente l’installazione di sensori intelligenti IoT per il monitoraggio del livello in punti strategici della rete fognaria.

In una seconda fase, la piattaforma ha fornito a STW analisi predittive automatizzate, basate sui dati raccolti, per generare insight operativi a tutti i livelli della rete.

Combinando le informazioni sul livello delle acque reflue e sulle precipitazioni, il sistema genera allarmi intelligenti che identificano le aree a rischio elevato, permettendo una gestione proattiva e riducendo la probabilità di sversamenti. Nel tempo, la rete può subire intasamenti causati da detriti come salviette umidificate e sostanze oleose, che rappresentano una delle principali cause di sversamento.

Il risultato

Il principale vantaggio per Severn Trent Water (STW) è stato l’accesso a dati intelligenti e analisi avanzate, che hanno fornito informazioni dettagliate sui punti più critici della rete durante l’aumento di visitatori in occasione dei Giochi. A pochi giorni dall’implementazione, la piattaforma ha rilevato il primo intasamento, consentendo a STW di intervenire ed evitare una fuoriuscita di sostanze inquinanti. Durante l’intero evento, ogni potenziale blocco nella rete monitorata dalla piattaforma Grundfos Connect Sewer Insights è stato rilevato e gestito tempestivamente.

Grazie all’efficacia del sistema, tutti gli intasamenti sono stati risolti prima che potessero causare fuoriuscite, permettendo a STW di mantenere la conformità ambientale, tutelare la propria reputazione e garantire un servizio di alta qualità per tutta la durata dei Giochi.

“Sapevamo che il Sense Level di Grundfos fosse un dispositivo affidabile, supportato da ottimi strumenti di analisi. I nostri tecnici ne hanno apprezzato la facilità e rapidità di installazione. La gamma di soluzioni Grundfos ci ha permesso di ottimizzare l’impiego delle risorse, concentrandole dove erano realmente necessarie durante i Giochi del Commonwealth, risolvendo ogni criticità in modo tempestivo. Il prodotto e il supporto ricevuti ci hanno convinto fin da subito, offrendoci la tranquillità necessaria per procedere con fiducia. La soluzione si è rivelata ideale per Severn Trent Water.”
Severn Trent Water

Prodotti correlati

Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento

Grundfos Connect Sewer Insights

Una soluzione innovativa basata su sensori IoT per il monitoraggio dei livelli fognari, che consente un’implementazione su larga scala a costi contenuti.