Sostituzione della pompa con l'app Grundfos GO

Scopri come utilizzare la funzione “Sostituisci circolatore” dell’app Grundfos GO per sostituire in modo rapido e preciso i circolatori integrati con ALPHA1 GO e ALPHA2 GO.

AVVISO: La funzionalità “GO Replace” citata in questo video è stata rinominata “Sostituisci circolatore” nell'attuale versione dell'app Grundfos GO.

In questo modulo scoprirai come utilizzare l’app Grundfos GO per sostituire i circolatori integrati con ALPHA1 GO e ALPHA2 GO.

Grundfos GO è una vera e propria cassetta degli attrezzi digitale che ti consente di lavorare in modo più efficiente con i prodotti intelligenti Grundfos.
Integra una serie di strumenti professionali che semplificano installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione dei circolatori.
All’interno dell’app, lo strumento da utilizzare per la sostituzione dei circolatori integrati con ALPHA1 GO e ALPHA2 GO è GO Replace.

Per iniziare, scarica l’app Grundfos GO dall’Apple App Store o da Google Play.
In alternativa, puoi scansionare il codice QR presente sul pannello di controllo di ALPHA1 GO o ALPHA2 GO per accedere direttamente allo store e scaricare l’app.
Apri l’app sul tuo dispositivo e vai alla scheda “Prodotti”.
Seleziona l’opzione “GO Replace per i circolatori” per avviare il processo di sostituzione.

Per un accesso più rapido, si consiglia di aggiungere GO Replace alla sezione “I tuoi strumenti” nella scheda “Panoramica”.
Nel caso di ALPHA2 GO, è possibile accedere alla procedura di sostituzione anche tramite l’opzione “Configurazione Guidata” dopo aver collegato la pompa all’app.
Una volta entrati in GO Replace, ti verrà richiesto di inserire i dati del circolatore da sostituire.

Per i circolatori Grundfos, puoi utilizzare la fotocamera dell’app per scansionare il codice articolo, che si trova sulla parte superiore, sui lati o sulla targhetta identificativa del circolatore, a seconda del modello.
In alternativa, puoi inserire manualmente il codice articolo.
Per i circolatori non Grundfos, è sufficiente digitare il nome del prodotto.

Se stai utilizzando ALPHA2 GO per sostituire circolatori Grundfos UPM3 o UPM4, scansiona il codice matrice sulla parte frontale del circolatore tramite la fotocamera dell’app.
Dopo aver inserito il prodotto da sostituire, la guida varierà in base al modello consigliato dall’app: ALPHA1 GO o ALPHA2 GO.

ALPHA2 GO si collega direttamente all’app Grundfos GO e ti guida passo dopo passo nella replica automatica della configurazione del vecchio circolatore.

Nei casi in cui i circolatori UPM3 e UPM4 siano controllati esternamente, sarà necessario collegare il cavo del segnale esterno alla porta dedicata sull’ALPHA2 GO.

Durante la replica di un circolatore UPM3 o UPM4 con ALPHA2 GO, l’app Grundfos GO deve accedere al cloud.
Non è necessario mantenere la connessione con ALPHA2 GO durante il download delle impostazioni, che può avvenire anche con segnale di rete debole.
Tuttavia, sarà necessario riconnettersi alla pompa per caricare le impostazioni.

ALPHA1 GO funziona in modo diverso, poiché non si collega direttamente all’app.
Grundfos GO fornisce istruzioni dettagliate su come configurare il circolatore tramite il pannello di controllo.

Dopo aver inserito i dati del vecchio circolatore in GO Replace e identificato il modello ALPHA1 GO installato, l’app mostrerà la curva esatta da impostare.
Per configurarla, tieni premuto il pulsante di selezione sul pannello operativo per 10 secondi per accedere alla modalità avanzata.
Seleziona la curva consigliata, attendi 10 secondi e la nuova curva verrà impostata.
Se necessario, potrai poi selezionare la velocità 1, 2 o 3.

Ecco come lo strumento GO Replace ti aiuta a configurare le sostituzioni con ALPHA GO tramite l’app Grundfos GO.