Interfaccia utente di ALPHA GO

Scopri come utilizzare i pannelli di controllo della gamma ALPHA GO, passare agevolmente tra le diverse modalità di controllo e sbloccare funzionalità avanzate tramite l’app Grundfos GO.

In questo modulo troverai una panoramica del pannello di controllo di ALPHA GO e delle sue modalità di funzionamento.

Cominciamo con il pannello di controllo di ALPHA2 GO. Il pulsante di selezione consente agli installatori di passare facilmente tra le modalità Pressione proporzionale, Pressione costante e Curva costante, con le relative impostazioni, permettendo una configurazione semplice e accurata. La configurazione avanzata viene evidenziata quando il circolatore è stato messo in servizio tramite l’app Grundfos GO.

Il pannello di controllo fornisce un feedback chiaro sulle prestazioni del sistema, visualizzando potenza assorbita, prevalenza e portata, facilitando il monitoraggio e la regolazione delle impostazioni.

L’indicatore delle unità, situato a destra del pannello di controllo, garantisce letture precise visualizzando una delle tre unità disponibili alla volta.

Il pulsante di connessione consente un’associazione rapida all’app Grundfos GO, sbloccando strumenti aggiuntivi per la configurazione guidata e l’ottimizzazione del sistema.

L’icona del lucchetto viene visualizzata quando l’interfaccia utente è stata bloccata tramite l’app Grundfos GO, per proteggere le impostazioni del circolatore. Una volta bloccato, il circolatore può essere sbloccato solo collegandosi all’app.

La modalità di risparmio energetico del pannello di controllo si attiva dopo 15 minuti di inattività, sia su ALPHA1 GO che su ALPHA2 GO. I circolatori entrano in modalità di risparmio energetico disattivando la visualizzazione del display, riducendo così il consumo durante i periodi di inattività. Le modalità di controllo e le impostazioni restano illuminate. Per riattivare il display, è sufficiente premere uno qualsiasi dei pulsanti. La modalità di sospensione può essere disattivata tramite l’app Grundfos GO.

Passiamo ora ad ALPHA1 GO. Come per ALPHA2 GO, il pulsante di selezione consente di scegliere facilmente tra le modalità Pressione proporzionale, Pressione costante e Curva costante, con le rispettive tre impostazioni, oltre alla modalità avanzata, configurabile tramite l’app Grundfos GO.

Questa modalità è utile per la sostituzione diretta o la replica delle impostazioni di un circolatore esistente. Per attivarla, è sufficiente tenere premuto il pulsante di commutazione per 10 secondi. A quel punto, si potrà utilizzare il pulsante di selezione per scorrere i numeri delle curve e trovare quella consigliata dall’app.

Esploriamo ora le modalità di controllo della gamma ALPHA GO e come identificarle sull’interfaccia utente:

  • Pressione costante: consigliata per impianti di riscaldamento a pavimento, mantiene una pressione differenziale costante indipendentemente dalla richiesta di portata. È ideale per sistemi con perdite di carico minime e viene indicata dall’icona del riscaldamento a pavimento.

  • Pressione proporzionale: ideale per impianti con valvole termostatiche per radiatori (TRV), regola la pressione differenziale in base alle variazioni di portata, mantenendo una pressione costante alle valvole e ottimizzando il comfort e l’efficienza energetica. È rappresentata dall’icona del radiatore.

  • Curva costante: il circolatore opera a curva costante, indipendentemente dalla domanda di portata. ALPHA1 GO e ALPHA2 GO funzionano in questa modalità quando né la modalità Curva costante né quella Pressione proporzionale sono attive.

  • AUTOADAPT: modalità intelligente disponibile su ALPHA2 GO, ottimizza le prestazioni regolando automaticamente il setpoint in base alla reale domanda di riscaldamento. AUTOADAPT è disponibile sia in modalità Pressione proporzionale che Pressione costante, eliminando la necessità di selezionare manualmente l’impostazione.