Bilanciamento degli impianti combinati di riscaldamento a radiatori e a pavimento- I prodotti di questo corso non sono più disponibili. Per vedere il video sui nuovi prodotti, consulta il corso 103.
Scopri alcune delle fasi più importanti della semplice procedura per il bilanciamento di un impianto combinato con l'app Grundfos GO Balance.
L'App Grundfos GO Balance facilita il bilanciamento idronico degli impianti a radiatori, degli impianti di riscaldamento a pavimento e degli impianti di riscaldamento combinati a radiatori e a pavimento.
In questo modulo ci concentreremo sul bilanciamento di un impianto combinato esaminando le fasi più importanti di questa semplice procedura.
Il bilanciamento tramite l'App Grundfos GO Balance richiede che sia l'impianto a radiatori sia l'impianto di riscaldamento a pavimento siano gestiti da una pompa ALPHA2. L'impianto a radiatori deve essere un sistema bitubo con valvole preimpostate o detentori, mentre l'impianto a pavimento non deve essere dotato di un bypass permanente. Con GO Balance si possono bilanciare anche gli impianti di riscaldamento con una valvola di bypass automatica.
Prendiamo come esempio un'abitazione a due piani. Il piano terra ha una combinazione di radiatori e riscaldamento a pavimento, mentre il primo piano è riscaldato solo tramite radiatori. Sono installate due pompe di circolazione ALPHA2, una che gestisce i radiatori e una che gestisce il riscaldamento a pavimento.
Per rendere la procedura il più veloce e conveniente possibile, i radiatori vanno sempre bilanciati prima dell'impianto a pavimento. Il motivo è che i radiatori vanno regolati e bilanciati in ogni stanza, mentre l'impianto di riscaldamento a pavimento viene regolato e bilanciato al collettore.
Di seguito esamineremo alcune fasi della procedura di bilanciamento per mostrare come questa operazione sia semplice e intuitiva se si utilizzano ALPHA Reader e l'app Grundfos GO Balance.
Per prima cosa, accedere a Grundfos GO Balance sul proprio smartphone o tablet e selezionare l'opzione "Riscaldamento a radiatori e a pavimento" nel menu principale.
Anche se non si desidera bilanciare entrami gli impianti, come in questo esempio, ma solo l'impianto a pavimento, occorre comunque selezionare questa opzione del menu.
Questo perché i radiatori contribuiscono al riscaldamento complessivo e influenzano quindi il bilanciamento del riscaldamento a pavimento.
Dopodiché si inseriscono i dati dell'impianto, compresi il numero di pompe dell'impianto a pavimento e qualche dato specifico.
Ora siamo pronti per configurare la pompa per i radiatori.
Innanzitutto, impostare la pompa a velocità III e attivare la modalità di trasferimento dati.
Posizionare ALPHA Reader sulla pompa ALPHA2 collegata ai radiatori e attendere che l'icona di ALPHA Reader compaia nell'angolo superiore destro dello schermo. I dati della pompa (portata, prevalenza, ecc.) vengono trasferiti automaticamente ad ALPHA Reader
Ora, chiudere tutte le valvole termostatiche nell'abitazione in modo tale che l'App misuri la portata zero.
Il passo successivo è inserire i dati di tutte le stanze dell'abitazione, anche quelle con riscaldamento a pavimento.
È possibile aggiungere tutte le stanze desiderate. Le stanze più comuni sono disponibili come opzioni predefinite all'interno dell'app.
È inoltre possibile salvare i dati immessi per le diverse stanze. Questa funzione è utile se occorre interrompere la procedura di bilanciamento per riprenderla in un secondo momento. Per salvare i dati, basta premere l'icona di salvataggio. Nella schermata iniziale selezionare 'Continua bilanciamento idronico' per caricare i dati. Selezionare il file di dati per riprendere il bilanciamento da dove era stato interrotto.
Inserire il numero dei radiatori con termostato in ogni stanza e indicare se nella stanza è presente il riscaldamento a pavimento. Se la stanza è dotata solo di riscaldamento a pavimento, inserire il numero "0".
Inserire quindi i dati dei radiatori.
Ora occorre misurare la portata per ogni radiatore. Per farlo, è necessario rimuovere la testina termostatica della valvola e aprire completamente la valvola preimpostata.
Ora, è il momento di passare alle stanze con riscaldamento a pavimento.
Per le stanze dotate di riscaldamento a pavimento, è necessario inserire il numero delle zone riscaldate nella stanza. Solitamente c'è una sola zona in ogni stanza, ma negli ambienti più grandi possono essere presenti due o più zone.
Oltre alle dimensioni dei tubi, occorre inserire la distanza tra i tubi, il tipo di pavimento e l'area coperta dall'impianto.
Ora, impostare i termostati in tutte le stanze con riscaldamento a pavimento sul setpoint minimo.
Se la stanza è dotata sia di radiatori sia di riscaldamento a pavimento, sarà richiesto di indicare come è suddivisa la distribuzione del carico termico tra i radiatori e il riscaldamento a pavimento.
È ora possibile vedere una panoramica di tutti i dati inseriti.
Aprire ora i due termostati con la portata più alta per misurare la portata di base per i radiatori.
Ora è possibile bilanciare i radiatori.
Al termine del bilanciamento, rimuovere e spegnere il dispositivo ALPHA Reader e impostare la pompa ALPHA2 sulla modalità AUTOADAPT.
Ora, è il momento di concentrarsi sull'impianto di riscaldamento a pavimento. Posizionare ALPHA Reader sulla pompa ALPHA2 dedicata e attendere che l'icona di ALPHA Reader compaia nell'angolo superiore destro dello schermo. Ancora una volta, i dati della pompa vengono trasferiti automaticamente ad ALPHA Reader.
Chiudere le valvole di tutte le zone per la calibrazione della portata zero; ora sarà possibile misurare la portata in ogni zona di pavimento riscaldata.
Per misurare la portata nella zona d'ingresso, sia la valvola preimpostata sia la valvola di zona devono essere aperte.
Al termine della misurazione, chiudere la valvola di zona chiudere la valvola di zona ma lasciare quella preimpostata completamente aperta. "
Ripetere l'operazione per tutte le zone dell'impianto di riscaldamento a pavimento.
Infine, misurare la portata di base aprendo le due valvole di zona con la portata più alta visualizzata nell'app.
Ora, è possibile iniziare a bilanciare l'impianto di riscaldamento a pavimento. Aprire la valvola di zona e regolare quella preimpostata con la lancetta nell'area verde.
Al termine del bilanciamento di tutte le zone, rimuovere e spegnere ALPHA Reader e impostare la pompa ALPHA2 sulla modalità a pressione costante suggerita dall'app.
È indicata anche una temperatura di miscelazione basata sui dati delle stanze."
Una volta completato il processo di bilanciamento, l'app Grundfos GO Balance genera automaticamente un report con tutti i dati rilevanti.
Il report può essere inviato via e-mail o stampato direttamente dall'app per consegnare la documentazione al proprietario dell'immobile; in alcuni Paesi è un aspetto obbligatorio per il ricorso a regimi di sovvenzione.
Riassumendo: quando si bilanciano impianti di riscaldamento combinati con radiatori e riscaldamento a pavimento, l'app Grundfos GO Balance offre i seguenti vantaggi:
• Procedura guidata chiara e intuitiva in ogni fase
• Bilanciamento accurato in circa due ore
• Calcolo delle perdite effettive dovute ad attrito nello specifico impianto
• Report con tutti i dati rilevanti immediatamente disponibile
Naturalmente, l'app Grundfos Go Balance ti guiderà in modo altrettanto efficiente nel bilanciamento di impianti con solo radiatori o riscaldamento a pavimento. È sufficiente scegliere l'impianto da bilanciare nel menu principale.
Indipendentemente dal tipo di impianto, i vantaggi per il proprietario sono gli stessi: riduzione delle spese e maggiore comfort nell'abitazione.