Introduzione di base al trattamento delle acque

Leggi l’introduzione di base al trattamento delle acque industriali e scopri perché sia necessario trattare l’acqua

Questo video fornisce una panoramica di base sul trattamento delle acque industriali.

L'acqua viene impiegata in un ampio ventaglio di processi industriali, per esempio:

  • come acqua di raffreddamento per le lavorazioni meccaniche,
  • come acqua di processo nel settore alimentare e delle bevande 
  • o come acqua per la pulizia nel settore dei semiconduttori.

Prima di poterla utilizzare nei processi con l'effetto desiderato, l'acqua deve però essere trattata.

L'acqua utilizzata nei processi industriali può provenire da diverse fonti. Può trattarsi di acque di falda, di superficie, di mare, acqua potabile e perfino acque reflue.

A seconda della fonte da cui proviene, l'acqua può contenere batteri, sostanze solubili, particelle, sostanze chimiche o altre sostanze che occorre rimuovere o trattare per poter utilizzare l'acqua nei processi industriali.

Vediamo alcuni problemi tipici che i clienti devono risolvere: "La mia acqua grezza ha un alto contenuto di ferro. Devo ossidarla prima di utilizzarla nei processi." "È necessario rimuovere tutte le particelle dalla mia acqua di processo per impedire che intasino le attrezzature." "Devo utilizzare acqua ultrapura nei processi legati ai semiconduttori."

Tutti questi esempi riguardano l'acqua di processo. Ma nelle industrie anche un altro tipo di acqua deve essere trattato: le acque reflue. Le acque reflue industriali sono acque di processo usate che occorre trattare prima di scaricarle nell'ambiente o riutilizzarle nei processi.

Vediamo brevemente come avviene il trattamento delle acque. Il trattamento delle acque consiste nella rimozione o aggiunta di contenuto. Questo processo ha luogo tra le fasi di prelievo e distribuzione. La rimozione di contenuto può consistere nella filtrazione di particelle. L'aggiunta di contenuto può consistere nel dosaggio di disinfettanti.

Un tipico processo di trattamento delle acque prevede cinque fasi: aerazione flocculazione rimozione di particelle/sostanze disinfezione e stabilizzazione. In base alla natura dell'acqua grezza, il processo può tuttavia variare.

Più è inquinata l'acqua o più alta è la qualità che si vuole ottenere, più fasi di trattamento sono necessarie.