Introduzione al controller di livello LC
Scopri informazioni basilari sulla gamma di controller di livello LC, il motivo per cui è stato progettato e le sue possibili applicazioni.
Lo svuotamento dei pozzetti nelle installazioni di acque reflue, e il riempimento dei serbatoi possono essere un processo complicato.
Fortunatamente, con i controller di livello LC di Grundfos questo non è un problema.
In questo modulo troverai un’introduzione di base alla gamma LC, le applicazioni con cui è compatibile, oltre a fornirti una panoramica delle diverse varianti. Prima di tutto, però, diamo una breve occhiata ad alcuni dei motivi alla base dello sviluppo della gamma LC.
Clienti nell’industria delle acque reflue e dell’approvvigionamento idrico in genere cercano sistemi che siano facili da usare, cost-efficient e in grado di comunicare con un sistema di supervisione.
Finora, solo i nostri più avanzati controller, come i Dedicated Controls, sono stati in grado di connettersi con sistemi SCADA. Ciò significa che non c’era stato modo di monitorare e controllare installazioni più piccole.
Ma con i nuovi controller di livello LC, questo problema è stato eliminato. L’idea generale dei controller di livello LC è soddisfare le esigenze dei clienti.
Daremo un’occhiata più da vicino alle funzionalità nel Modulo 3. Per ora, però, volgiamo la nostra attenzione al concetto dei controller LC.
Con la gamma LC, Grundfos ha progettato una gamma di controller di livello per installazioni con una o due pompe, ideale per lo svuotamento e il riempimento in applicazioni come il trasporto delle acque reflue, edifici commerciali e irrigazione.
Supporta sia il tradizionale funzionamento con interruttore a galleggiante sia i trasmettitori di livello analogici. Dotato di impostazioni predefinite per questo tipo di applicazioni, si avvia facilmente e rapidamente nell’applicazione specifica.
L’interfaccia utente del controller visualizza i livelli e consente di controllare manualmente le pompe. Offre anche supporto per Grundfos GO. Daremo un’occhiata più approfondita nell’interfaccia utente e a Grundfos GO nel modulo successivo.
I controller di livello sono progettati per funzionare in due modalità diverse: svuotamento e riempimento.
Quando funzionano in modalità svuotamento, il controller fa funzionare tutte le pompe per svuotare un serbatoio o un pozzetto. Questa funzione è tipicamente usata in piccoli pozzetti di acque reflue o per la captazione dell’acqua superficiale negli scantinati, per esempio.
E quando funziona nella modalità riempimento, è l’opposto, cioè le pompe entrano in funzione per riempire il serbatoio o il pozzetto. La modalità di riempimento è utilizzata in applicazioni di riempimento dei serbatoi, in cui l’acqua viene pompata da un fiume o lago verso un bacino o serbatoio.
Da qui l’acqua viene distribuita per scopi di irrigazione, o a campi da golf, per esempio. I controller di livello LC sono disponibili in due varianti. L’LC 231 è una soluzione compatta completa con protezione motore certificata, e l’LC 241 è una soluzione in armadio che offre modularità e personalizzazione.
Sebbene entrambe le soluzioni possano far funzionare una o due pompe, l’LC 231 offre un metodo di avviamento online diretto fino a 12 ampere, mentre l’LC 241 offre fino a 23 ampere, rendendolo una soluzione ideale per pompe più grandi. Entrambe le varianti offrono le funzioni più importanti, ma vi sono alcuni modi per distinguerli.
Ad esempio, l’LC 241 è personalizzabile, consentendo di aggiungere un cicalino esterno o I/O aggiuntivi.
E così conclude la nostra introduzione ai controller di livello LC. Per avere una panoramica più ampia di ciò che offre ogni controller, visita il nostro sito web.