Come installare e mettere in servizio un controller di livello LC
Scopri come installare e mettere in servizio un controller di livello LC e scopri il suo funzionamento, una volta configurato.
Grazie al suo display intuitivo e alla capacità di connettersi all’app per smartphone Grundfos GO, l’installazione e la messa in servizio di un controller di livello LC sono un processo relativamente semplice. In questo modulo, mostreremo come si fa, e spiegheremo anche come si testa il prodotto.
Prima di tutto, se si ha bisogno di comunicare con sistemi esterni, è necessario installare un modulo di interfaccia di comunicazione (CIM).
Basta allentare le viti, rimuovere la copertura anteriore e spingere il modulo sui tre perni guida nella presa. Una volta che il modulo è in posizione, è possibile effettuare i collegamenti elettrici al modulo seguendo le istruzioni fornite con il modulo.
Un controller di livello LC è un’unità compatta, e non appena il CIM viene installato, tutto ciò di cui si ha bisogno è presente in questa centralina.
Include anche una protezione motore, la quale altrimenti viene aggiunta esternamente.
Diamo un’occhiata più da vicino all’installazione elettrica. Useremo un’installazione trifase nel nostro esempio, ma è anche possibile usare una installazione monofase. Per prima cosa bisogna collegare le tre fasi. Sono collegate a L1, L2 e L3, come si vede qui. La pompa è collegata direttamente al relè. Successivamente, si collega la pompa, o le pompe, se ce ne sono due, ai terminali PTC. PTC sta per coefficiente di temperatura positivo. Questi piccoli resistori misurano la temperatura degli avvolgimenti nella pompa. Quando superano un certa temperatura, il PTC commuta il segnale al controller per arrestare la pompa. Quando la pompa si arresta, si raffredda. Una volta che ha raggiunto la temperatura adatta, ricomincia a funzionare.
Mentre il PTC misura la temperatura, non può misurare il livello di umidità all’interno della pompa. Fortunatamente, un sensore di umidità può farlo.
Il sensore di umidità è nello stesso cavo degli interruttori PTC, quindi, se la pompa non si riavvia dopo che la temperatura è scesa, è perché umidità è penetrata nella pompa, in tal caso, sarà necessario eliminarla.
È stato progettato un nuovo input nei controller di livello LC per rilevare sia i surriscaldamenti sia l’umidità con un unico segnale.
Una volta accesa la pompa, il display inizierà a lampeggiare. Qui è dove bisogna decidere quali sensori misureranno il livello. Vi sono due modi diversi per farlo. Un modo è posizionare un sensore di pressione nell’acqua all’interno della fossa o del pozzetto.
Più alta è la pressione, più alto è il livello dell’acqua. Un altro modo, più tradizionale, è quello di usare i galleggianti. Dopo aver selezionato il sensore preferito, si immette la corrente nominale e si seleziona un’installazione monofase o trifase. Successivamente, bisognerà scegliere le impostazioni di livello. Per prima cosa bisogna impostare il livello di marcia a secco.
Poi, bisogna selezionare a a quale livello le pompe devono fermarsi. Quindi, bisogna selezionare l’altezza del livello prima che la pompa 1 e la pompa 2 si avviino, rispettivamente. Infine, bisogna selezionare un livello che si considera "criticamente alto". Una volta impostato tutto questo, la pompa potrà entrare in funzione. Ma questa era solo una rapida configurazione tramite il display utente sul controller LC. Diamo un’occhiata all’ampia gamma di possibilità che Grundfos GO offre. Prima di tutto, bisogna scaricare l’app. È disponibile sia su AppStore che GooglePlay.
Una volta scaricata l’app e collegata alla pompa tramite Bluetooth, verrà visualizzata una panoramica del loro funzionamento.
È anche possibile ottenere report sull'elettricità che hanno utilizzato, per quante ore sono state in funzione e molto altro ancora. Ma è nel menu ’Impostazioni’ che Grundfos GO si distingue davvero.
È qui che è possibile ottenere il massimo dal controller LC. Ad es, è possibile regolare i vari livelli di avvio/arresto direttamente dall’app.
È anche possibile regolare la configurazione di input e output. Basta selezionare se l’input/output è impostato su input digitale, temperatura, uscita digitale e così via.
Grundfos GO è l’unico posto in cui è possibile decidere cosa si desidera che il sensore misuri, fornendo un’esperienza molto più intuitiva e una panoramica di facile comprensione rispetto al display sul controller. In precedenza abbiamo menzionato i sensori di temperatura e di umidità. In Grundfos GO, è possibile selezionare la durata del tempo di raffreddamento previsto per la pompa. In questo modo, si capirà se il problema è causato dal sensore di temperatura o di umidità. Una volta installato e messo in funzione il controller LC, è il momento di fare un test. Nella parte finale del modulo, mostreremo brevemente come farlo nelle applicazioni di svuotamento. Prima di tutto, bisogna riempire il pozzetto di acqua e assicurarsi che la pompa si avvii automaticamente al livello definito. Per testare la funzione della marcia a secco, basta avviare manualmente la pompa e aspettare che il pozzetto venga svuotato.
Se l’unità di controllo indica un allarme e arresta la pompa quando il livello impostato è raggiunto, la funzione di marcia a secco funziona correttamente.
La funzione di alto livello può essere testata arrestando manualmente la pompa e continuando a riempire il pozzetto di acqua. E quando l’unità di controllo indica un allarme, il livello definito è stato raggiunto. Questo è tutto sull’installazione e la messa in servizio dei controller di livello LC. Ci auguriamo che questo sia utile la prossima volta che si lavora con un controller di livello LC.