Caratteristiche del prodotto e vantaggi per il cliente del controller di livello LC

Ottieni una panoramica delle caratteristiche e dei vantaggi della gamma LC

I controller di livello LC offrono una varietà di funzionalità intelligenti, oltre a quanto ci si possa aspettare da un controller per una stazione di pompaggio. Con la sua capacità di comunicare con gli altri componenti all’interno di una stazione di pompaggio, offre connettività con Modbus e BACnet così come l’integrazione con Grundfos iSolutions Cloud. Con questa nuova capacità, i controller di livello LC offrono un una serie di funzionalità di comunicazione, che non erano disponibili nelle versioni precedenti. In questo modulo, analizzeremo una selezione di queste caratteristiche e vi mostreremo esattamente come potete trarne beneficio. Cominciamo.

Inizieremo con una delle caratteristiche del controller di livello LC: gli ingressi e le uscite configurabili. Il controller di livello LC è dotato di diversi input e output liberi per sensori aggiuntivi. con diversi di questi input e output configurabili, si tratta di una soluzione davvero unica in quanto offre la massima flessibilità per tutte le applicazioni. Gli input/output configurabili, o CIO, sono compatibili praticamente con tutti i tipi di segnale e possono, ad esempio, essere utilizzati come ingressi/uscite digitali ingresso analogico, e un ingresso PT100/1000. Come abbiamo accennato nel modulo precedente, le porte CIO possono essere facilmente configurate con Grundfos GO. Questa caratteristica piuttosto unica rende i controller LC una soluzione altamente flessibile, adatta a tutte le applicazioni.

Ora, esamineremo la funzione antibloccaggio Immaginate un pozzetto per acque reflue situato in una zona con seconde case vicino al mare.

Queste aree sono molto tranquille in inverno, il che significa che una quantità molto bassa di acqua attraversa il pozzetto delle acque reflue. In un simile scenario, parte dell’acqua nel pozzetto delle acque reflue evapora, mentre una parte rimane completamente immobile. Ciò può portare a un accumulo di calcare, che può bloccare o grippare la pompa a seconda della qualità dell’acqua. In sostanza, ciò significa che quando la pompa è pronta per ripartire, non può farlo a causa del blocco. Tuttavia, grazie alla funzione anti-grippaggio del controller LC, questo problema può essere risolto. La funzione anti-grippaggio assicura che la pompa si avvii – anche in bassa stagione – a un intervallo predefinito, continuando a funzionare per alcuni secondi. In questo modo, è possibile prevenire i blocchi ed evitare manutenzioni non necessarie quando arriva di nuovo l’alta stagione. Proprio come diverse altre impostazioni, è possibile configurare l’anti-grippaggio in Grundfos GO.

Poi c’è una funzione di sicurezza intelligente. Poiché la sicurezza è una priorità assoluta, il controller LC è protetto da codice PIN per salvaguardare l’installazione da un uso non autorizzato. Il display può essere bloccato su due livelli, consentendo di bloccare le impostazioni, o le impostazioni e il funzionamento. È anche possibile bloccare il menu delle impostazioni in Grundfos GO, richiedendo un codice a chiunque cerchi di modificare le impostazioni. In generale, questa funzione offre la massima tranquillità quando si usa il controller di livello.

I controller LC offrono una varietà di caratteristiche che sono in linea con la trasformazione digitale che l’industria di oggi sta attraversando. Funzioni come i dati storici, e allarmi e avvisi sempre a portata di mano agevolano enormemente la risoluzione dei problemi, e aumenta la probabilità di una riduzione dei costi operativi. Diamo un’occhiata più da vicino.

Con il suo registro dei dati storici, il controller LC può garantire un funzionamento estremamente efficiente della stazione di pompaggio. È possibile, ad esempio, impostare la tendenza delle pompe in base alla corrente del motore o il numero di avvii/arresti per vedere se sia necessaria una manutenzione. È disponibile un’ampia gamma di dati, compreso il tempo di accensione, il tempo di funzionamento e il consumo di energia del sistema. Ma è anche possibile ottenere informazioni dettagliate su ogni pompa, incluso le ore di funzionamento, l’ultimo periodo di funzionamento, ore di funzionamento nelle ultime 24 ore, numero di avviamenti in media all’ora e molto di più. I

nfine, i controller di livello LC offrono un registro intelligente di allarmi e avvisi. Il controller salva un registro dettagliato degli allarmi e degli avvisi, contenente informazioni sugli ultimi 20 avvisi, quando si sono verificati, quanto sono durati, come sono stati rettificati e molto altro ancora. È possibile accedere a questo registro in remoto tramite SCADA o Grundfos iSolutions Cloud, dimostrando ancora una volta l’importanza della connettività nel controller di livello LC. Inoltre, è possibile usare Grundfos GO per esaminare i registri nella lingua preferita, consentendo una facile risoluzione dei problemi presso la stazione di pompaggio.

Queste sono le caratteristiche principali del controller di livello LC. Se vuoi saperne di più su questa nuova gamma di controller di livello, scarica la nostra brochure.