Pressione di pre-carica di SCALA2
Scopri come un controllo e una regolazione annuali della pressione di precarica di SCALA2 aiutano a mantenere prestazioni ottimali e scopri come farlo passo dopo passo.
SCALA2 è un sistema integrato per l’aumento della pressione dell’acqua, progettato per garantire una pressione costante fino a otto punti di utilizzo domestici. Offre un’elevata efficienza energetica, consente un significativo risparmio sui consumi e funziona in modo estremamente silenzioso, migliorando il comfort abitativo.
Il mantenimento di questi vantaggi dipende dal corretto valore di pre-carica del vaso di espansione integrato. Nel tempo, l’aria può fuoriuscire dal vaso di espansione, causando fluttuazioni della pressione, una riduzione dell’efficienza, un aumento del rumore e una possibile usura del sistema. Per prevenire questi problemi, è consigliabile controllare e regolare annualmente la pressione di pre-carica.
Vediamo come eseguire questa operazione sul vaso di espansione integrato di SCALA2.
Per prima cosa, arrestare SCALA2 premendo il pulsante STOP sull’unità.
Successivamente, depressurizzare il sistema chiudendo il tubo di alimentazione e aprendo un rubinetto per rilasciare la pressione residua.
Svitare il cappuccio della valvola dell’aria sul vaso di espansione per accedere alla valvola. Utilizzare un compressore d’aria portatile (o uno strumento simile) per controllare la pressione attuale e immettere aria nel vaso di espansione.
Prima di immettere aria, assicurarsi che la pressione di pre-carica sia impostata correttamente: dovrebbe essere idealmente pari al 70% del valore di setpoint o della pressione di mandata desiderata, e mai superiore. Ad esempio, se il setpoint è di 3,0 bar, la pressione di pre-carica dovrebbe essere di 2,1 bar.
Una volta identificato il valore corretto, immettere aria fino al raggiungimento della pressione desiderata.
Riavvitare saldamente il cappuccio della valvola dell’aria per evitare perdite nel tempo. Riaprire la valvola di alimentazione e riaccendere SCALA2.
Ricapitolando.
La manutenzione regolare della pressione di pre-carica è un’operazione semplice ma fondamentale per garantire che SCALA2 funzioni sempre al massimo delle sue prestazioni.
Ricorda: la pressione di pre-carica deve essere sempre pari al 70% del valore di setpoint e mai superiore. Effettuando questo controllo ogni anno, proteggerai il sistema da possibili problemi e garantirai una pressione costante, un’elevata efficienza energetica e un funzionamento silenzioso.