Sollevare le acque reflue dai piani interrati
Scopri le diverse soluzioni di pompaggio per sollevare le acque reflue dai piani interrati: stazioni di sollevamento e pozzetti di pompaggio.
Gli edifici commerciali producono tanta acqua reflua ogni giorno. Queste acque reflue devono essere instradate nella rete fognaria nel modo più efficiente e affidabile possibile. Le acque reflue provenienti da un livello superiore alla condotta fognaria vengono rimosse per gravità.
Tuttavia, quando c’è necessità di rimuovere le acque reflue da un livello più basso, bisogna utilizzare un sistema in pressione. In questo video presenteremo alcuni diversi approcci al pompaggio delle acque reflue da un edificio commerciale alla rete fognaria. Il video parla delle soluzioni di pompaggio per seminterrati a un piano, seminterrati a più piani, la ristrutturazione di seminterrati, e impianti per acque reflue temporanei.
Tratteremo due metodi per la rimozione di queste acque reflue ben noti, vale a dire pozzetti di pompaggio e stazioni di sollevamento. Cominciamo con i seminterrati a un piano. Se acque reflue nere o grigie devono essere pompate dagli apparecchi sanitari in un seminterrato a un piano, una possibilità è utilizzare una stazione di sollevamento. Una stazione di sollevamento è una soluzione molto affidabile, compatta, di facile installazione e utilizzo.
Inoltre, una stazione di sollevamento è più cost-effective rispetto a un pozzetto di pompaggio, e la soluzione perfetta per la protezione contro gli allagamenti dei seminterrati. È ideale per le condizioni in cui lo spazio esterno all’edificio è limitato e dove di conseguenza non c’è spazio per un pozzetto di pompaggio. Una stazione di sollevamento è ideale anche quando le condizioni del sottosuolo sono rocciose, e questo rende l’installazione di un pozzetto di pompaggio complicato e costoso.
Occupano pochissimo spazio e il controller è installato proprio accanto alla stazione di sollevamento rendendo la manutenzione molto conveniente. Inoltre, le stazioni di sollevamento offrono un’installazione senza odori a causa del serbatoio ermeticamente chiuso e le stazioni possono essere installate sotto il livello del pavimento. Un’altra opzione per rimuovere le acque reflue nere o grigie da un seminterrato a un piano è installare un pozzetto di pompaggio all’esterno dell’edificio.
Diamo un’occhiata ai vantaggi e agli svantaggi dell’installazione di un pozzetto di pompaggio all’esterno dell’edificio. Un pozzetto di pompaggio posto all’esterno prevede un costo di investimento superiore rispetto a una stazione di sollevamento. Tra le altre cose, il costo copre il prezzo del pozzetto di pompaggio e possibilmente di una protezione a prova di traffico. Inoltre, bisogna considerare il tempo e il costo della pianificazione, lavori di scavo e installazione, la gestione del pozzetto e il riempimento e la compressione del terreno.
Tuttavia, un pozzetto di pompaggio all’esterno dell’edificio non necessita di un locale tecnico. E un pozzetto di grande volume offre capacità di stoccaggio più lunghi, se richiesto dalle autorità – o in caso di interruzione della corrente. Questo significa che non vi è alcun rischio di allagamento.
Una terza opzione è quella di posizionare il pozzetto di pompaggio all’interno dell’edificio. Se si utilizza questo tipo di installazione, bisogna tenere presente le sfide costruttive, i problemi di odore e l’accesso richiesto per la manutenzione, e anche il fatto che che un pozzetto di cemento può iniziare a lesionarsi nel tempo, e questo presenta un rischio di perdite.
Ora diamo un’occhiata ai seminterrati a più piani. In un seminterrato a più piani, la stazione di sollevamento è di gran lunga la scelta migliore. Un pozzetto di pompaggio all’esterno dell’edificio non è consigliato per i seminterrati a più piani. Ciò è dovuto ai costi di investimento estremamente elevati di un pozzetto molto profondo e la complessità dell’assistenza e della manutenzione.
Una soluzione potrebbe essere quella di posizionare il pozzetto di pompaggio all’interno dell’edificio. Le sfide di questa soluzione in un seminterrato a più piani sarebbero le stesse di quelle menzionate per i seminterrati a un solo piano. Ora passiamo alle ristrutturazioni dei seminterrati. Se es. si ristruttura un seminterrato da un ripostiglio a locali sanitari, una stazione di sollevamento è la soluzione migliore per la rimozione delle acque reflue nere e grigie.
Qui, l’esempio mostra un ristorante al 1° piano e i servizi igienici nel seminterrato. La stazione di sollevamento è facilmente collegabile al tubo di drenaggio esistente. Una stazione di sollevamento è una soluzione flessibile. Si ha la libertà di posizionare i sanitari ovunque nel seminterrato e la stazione di sollevamento trasporterà le acque reflue ove necessario. È anche facile da manutenere perché c’è un buon accesso alle tubazioni, senza tubi interrati.
E infine, è una soluzione cost-effective che offre un’eccellente protezione contro gli allagamenti del seminterrato. Infine, diamo un’occhiata a una situazione in cui è necessaria un’installazione per le acque reflue temporanea. Le installazioni temporanee sono usate frequentemente per trailer mobili nei cantieri edili e anche per i concerti, festival ed eventi balneari. La stazione di sollevamento è la scelta ovvia per questo tipo di applicazioni per acque reflue.
La stazione di sollevamento è facile da gestire, installare e manutenere. Qui vedete un trailer con WC mobile in un cantiere edile dove servizi igienici, orinatoi e lavabi e lavandini sono necessari per gli operai. Ora facciamo un veloce riepilogo delle caratteristiche e dei benefici di una soluzione con stazione di sollevamento. La stazione di sollevamento è idonea per tutti i tipi di edifici commerciali e anche le metropolitane.
Sono compatte, convenienti, inodore, flessibili e offrono un facile accesso per la manutenzione. E sono un’ottima scelta quando le condizioni esterne non sono adatte per un pozzetto di pompaggio E ora un riepilogo delle caratteristiche e dei vantaggi di una soluzione con pozzetto di pompaggio.
Questa soluzione richiede un maggiore investimento rispetto a una stazione di sollevamento e comporta un processo di costruzione più lungo e più complesso. Tuttavia, il pozzetto offre una possibilità di stoccaggio aggiuntiva in caso di interruzione di corrente.