Come prevenire il riflusso nelle applicazioni di acque reflue

Leggi un’introduzione ai diversi metodi di prevenzione del riflusso

Il riflusso, o allagamento da acque reflue, è ciò che accade quando l’acqua contaminata rifluisce nel sistema fognario e nei seminterrati degli edifici. 

Negli ultimi anni, i cambiamenti climatici e le conseguenti forti piogge hanno causato piccoli e grandi allagamenti in tutto il mondo, gran parte dei quali sarebbero potuti essere evitati se i sistemi fognari fossero stati adeguatamente mantenuti o dotati di prevenzione del riflusso.

Tre aspetti rendono le abbondanti precipitazioni problematiche in relazione al riflusso:

  • In primo luogo, le precipitazioni sono molto più frequenti ora che subiamo gli effetti del cambiamento climatico.
  • In secondo luogo, le precipitazioni sono aumentate in durata e intensità.
  • E in terzo luogo, il coefficiente di deflusso nelle le aree di raccolta delle acque piovane è aumentato perché ora ci sono più aree asfaltate rispetto a prima.


Insieme, questi tre fattori aumentano il rischio di allagamenti e riflussi. I sistemi fognari di tutto il mondo sono affetti da numerosi problemi, tra cui:

  • Fognature collassate – un problema nelle città dove le vecchie fogne non vengono rinnovate o dove le fogne sono esposte all’aumento del traffico.
  • Blocco della fognatura – un problema causato ad esempio da radici degli alberi e grasso, carta e stoffa o sedimento e limo provenienti dalle strade.
  • Guasti delle apparecchiature, cioè, il guasto di una stazione di pompaggio.


I rischi e i possibili costi di una situazione di riflusso e allagamento sono notevoli e gravi. E poiché è estremamente difficile prevedere le precipitazioni a breve e lungo termine, la cosa giusta da fare per un ingegnere è prendere ogni precauzione quando progetta la rete fognaria di un edificio e proteggere l’edificio dal riflusso.

In quasi tutti i paesi, la responsabilità economica in caso di allagamento cade esclusivamente sulle spalle del proprietario dell’edificio e dei progettisti degli edifici. Quindi ci sono buone ragioni per conoscere bene i metodi di prevenzione del reflusso.

Le valvole antiallagamento sono disponibili in versioni meccaniche ed elettriche. La valvola antiallagamento meccanica funziona con un galleggiante che chiude il tubo in caso di riflusso. La valvola antiallagamento elettrica ha un elettrodo sensore che rileva quando c’è una situazione di riflusso idrico.

La saracinesca viene quindi chiusa da un motore elettrico. Poi ci sono le stazioni di pompaggio. Le stazioni di pompaggio possono essere utilizzate come dispositivi antiallagamento in alternativa alle valvole.

Qui, il punto geometrico più alto della condotta in pressione dovrebbe essere posizionato al di sopra del livello del riflusso determinato localmente, che spesso si trova a livello del suolo o della strada.

Tuttavia, se il sistema ricevente è pressurizzato, il tubo in pressione può essere collegato senza alcuna precauzione. L’unico vero svantaggio della stazione di pompaggio è che deve essere localizzata al di fuori dell’edificio relativamente in profondità nel terreno cosa che potrebbe prolungare la costruzione e aumentare i costi di investimento. Infine c’è la stazione di sollevamento.

Questa è la Rolls Royce dei dispositivi di pompaggio e antiallagamento combinati. Una stazione di sollevamento è ubicata all’interno dell’edificio e solitamente viene fornita completamente preassemblata.

Si installa quindi facilmente ed è accessibile per la manutenzione. La stazione offre la massima protezione contro il riflusso e gli allagamenti ed è ideale per salvaguardare apparecchiature elettriche e altri dispositivi di alto valore.