Progettazione di sistemi per applicazioni di trattamento delle acque reflue
Scopri i vantaggi dei sistemi di trattamento delle acque reflue in pressione
Quando si progetta un sistema per acque reflue, vi sono alcune situazioni tipiche in cui bisognerebbe considerare l’utilizzo un sistema per acque reflue in pressione piuttosto che un sistema gravitazionale. La prima situazione è quando l’edificio si trova lontano dalla rete fognaria.
Qui può essere impossibile inviare l’acqua per gravità alla rete fognaria. La seconda situazione è quando le condutture fognarie si trovano in salita rispetto all’edificio. La terza situazione è quando sono presenti grandi ostacoli tra l’edificio e le condotte fognarie, come ad esempio grandi strade o edifici.
In tutte e tre le situazioni, il sistema a gravità tradizionale è molto difficile o addirittura impossibile da usare a causa delle limitazioni e i vincoli del sistema. Diamo un’occhiata a un edificio che è progettato con un sistema gravitazionale.
Qui le acque reflue vengono raccolte dai servizi igienici nel seminterrato dell’edificio, e sono inviate per gravità a una stazione di pompaggio all’esterno dell’edificio. In questo caso, non è possibile inviare per gravità le acque reflue alla loro destinazione finale a causa della distanza eccessiva dalla rete fognaria principale. Molte condutture a gravità sono quindi installate all’esterno dell’edificio. Ciò può rivelarsi problematico per una serie di ragioni: Sarà necessario installare pozzetti di ispezione.
Il tempo di costruzione viene prolungato in parte a causa del processo di posa dei tubi relativamente lento. Sono necessari molti lavori di scavo, insieme al riempimento, compressione dei materiali di riempimento e ripristino delle aree pavimentate.
Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un sistema di acque reflue in pressione invece di un sistema gravitazionale. Diamo un’occhiata alla situazione precedente, solo che questa volta l’edificio è progettato con un sistema per acque reflue pressurizzato con stazioni di sollevamento all’interno dell’edificio.
È chiaro che la quantità di tubi a gravità è stato notevolmente ridotto in questo esempio. Ora le acque reflue vengono inviate per gravità a una stazione di sollevamento, posta in un piccolo pozzetto all’interno dell’edificio e non ci sono tubi gravitazionali all’esterno, cosa che riduce notevolmente i costi. Le acque reflue vengono pompate attraverso un tubo in pressione piccolo e flessibile fino alla rete fognaria principale.
I vantaggi di questa soluzione sono ovvi:
- Sono necessari meno lavori di scavo in quanto la quantità complessiva di tubi gravitazionali è notevolmente ridotto.
- Il tempo di costruzione è minore.
- Non c’è bisogno di costosi pozzi di ispezione.
- Il costo del ciclo di vita del sistema è basso e si previene il riflusso dell’acqua.
Infine, è possibile installare i tubi in pressione senza dover ricorrere a scavi profondi. Il sistema per acque reflue pressurizzato è quindi preferibile in tutte e tre le situazioni progettuali. E sia i costi del ciclo di vita sia l’inconveniente sono ridotti rispetto a un sistema a gravità convenzionale.