Pressurizzazione dell’acqua negli edifici commerciali

Scopri il punto di vista degli esperti su come progettare sistemi di pressurizzazione in modo intelligente

I confronti con ingegneri e progettisti di impianti hanno messo chiaramente in evidenza una sfida comune: capire come progettare un sistema di pressurizzazione dell’acqua nel modo più corretto. Se da un lato è relativamente semplice determinare la portata massima di un impianto, dall’altro risulta molto più complesso prevedere le variazioni di consumo che si verificano nell’arco di 24 ore all’interno di un edificio commerciale.

Per questo abbiamo progettato il sistema utilizzando i migliori componenti disponibili. Parliamo di motori IE5 con con convertitori di frequenza integrati, in grado di aumentare o ridurre la velocità in base alle reali esigenze. Si tratta di scegliere materiali igienici come l’acciaio inox. Significa dotare il sistema di un controllo avanzato, capace di garantire che ogni pompa lavori sempre nel suo punto di massima efficienza. Questo è il vero significato di sistema intelligente.

La combinazione dell'unita di controllo Geniecon e della velocità variabile su ogni pompa consente al sistema di monitorare l’efficienza reale di ogni pompa. Tutti i dati – curve, prestazioni, parametri operativi vengono elaborati dal “cervello” del sistema. La funzione di controllo saprà esattamente quando è più efficiente funzionare con una sola pompa,con due, oppure attivare una terza pompa. Questo rappresenta un enorme passo avanti nel mondo della pressurizzazione idrica. È, a tutti gli effetti, un sistema altamente intelligente.

E poi c’è l’affidabilità. Non si tratta di una soluzione di grandi dimensioni che, in caso di guasto,lascia l’edificio senza acqua. Si tratta di un sistema multipompa, che garantisce ridondanza e continuità di servizio. Un pannello di controllo gestisce l’intero impianto per farlo funzionare al costo operativo più basso possibile. Hai eliminato la necessità di valvole di riduzione della pressione perché non si avrà mai una pressione eccessiva nel sistema – un vantaggio significativo per gli edifici commerciali. Questi sono i benefici chiave di un sistema di pressurizzazione dell’acqua Grundfos: intelligenza, efficienza, affidabilità e controllo totale dei costi.