Perché il trattamento delle acque è importante nel settore alberghiero

L'acqua è al centro di ogni esperienza di ospitalità, dall'acqua potabile e dalla ristorazione al benessere, al servizio di lavanderia e agli impianti di climatizzazione. La qualità dell'acqua influisce direttamente sul comfort degli ospiti, sulla sicurezza del personale, sull'efficienza operativa e sulle prestazioni in termini di sostenibilità.

Tuttavia, molte strutture si affidano ancora a sistemi frammentati e a molteplici fornitori, il che comporta inefficienze e un aumento dei costi. Un approccio integrato al trattamento delle acque trasforma queste sfide in un valore aziendale misurabile.

Come il trattamento delle acque ottimizza le operazioni alberghiere e l'esperienza degli ospiti.

Il settore dell'ospitalità si trova ad affrontare numerose sfide, non ultima la necessità di ridurre il consumo energetico e le emissioni di carbonio, rispondendo al contempo alla crescente attenzione degli ospiti al proprio impatto ambientale. La corretta integrazione delle tecnologie avanzate per il trattamento delle acque è essenziale per affrontare queste sfide, ora e in futuro.

Grundfos vanta decenni di esperienza nella progettazione, installazione e ottimizzazione di sistemi di trattamento delle acque. 

Acqua potabile sicura e di alta qualità

La produzione e la distribuzione affidabili di acqua potabile sicura sono essenziali per tutte le attività alberghiere. I sistemi integrati di filtrazione e trattamento garantiscono una qualità dell'acqua costante e prevengono rischi come la legionella.

 

I vantaggi:

  • Garantisce la sicurezza degli ospiti e del personale.
  • Mantiene la qualità dell'acqua in tutta la proprietà
  • Previene la formazione di calcare, la corrosione e i tempi di inattività del sistema.

Cucine e servizi di catering conformi alle normative.

La qualità dell'acqua influisce direttamente sulla sicurezza, sul sapore e sulla presentazione degli alimenti. Il trattamento avanzato migliora l'igiene e protegge le apparecchiature.

 

I vantaggi:

  • L'acqua come ingrediente
  • Maggiore durata di piatti, bicchieri e utensili da cucina.
  • Garantisce gli standard igienici e l'esperienza degli ospiti.

Lavanderie ottimizzate e circuiti idrici tecnici

Gli hotel necessitano di un approvvigionamento idrico affidabile per le lavanderie e per i circuiti idrici tecnici. Il trattamento dell'acqua migliora l'efficienza e riduce l'uso di sostanze chimiche e di energia.

 

I vantaggi:

  • Minore consumo di detersivi, prodotti chimici ed energia.
  • I sistemi di filtrazione e addolcimento prolungano la durata delle apparecchiature.
  • Qualità e prestazioni costanti a fronte di esigenze idriche variabili.

Esperienze eccezionali in piscina e nel centro benessere.

Avere un’acqua pulita e cristallina in piscina e nella spa è fondamentale per la soddisfazione degli ospiti e per il rispetto delle normative. I sistemi che combinano filtrazione, disinfezione e monitoraggio garantiscono condizioni ottimali.

 

I vantaggi:

  • I sistemi chiavi in ​​mano garantiscono il massimo comfort e la migliore esperienza per gli ospiti.
  • Rispetto continuo degli standard sanitari
  • Monitoraggio e gestione semplificati

Riutilizzo sostenibile delle acque reflue

La scarsità d'acqua e le esigenze di sostenibilità stanno alimentando la domanda di soluzioni di riutilizzo. I sistemi integrati di trattamento delle acque reflue riducono i consumi e i volumi di scarico.

 

I vantaggi:

  • Riduzione dei costi relativi all'acqua, agli scarichi e alla gestione.
  • Riduzione dell'approvvigionamento idrico e dei volumi di rifiuti.
  • Conformità normativa

Prestazioni affidabili per riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione.

Il trattamento dell'acqua protegge caldaie, sistemi di alimentazione dell'acqua calda, torri di raffreddamento e impianti HVAC prevenendo incrostazioni, corrosione e contaminazione.

 

I vantaggi:

  • Maggiore efficienza energetica e maggiore durata del sistema.
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e di inattività.
  • Comfort e sicurezza degli ospiti garantiti.

Gli elementi essenziali per una soluzione di trattamento delle acque correttamente combinata nel settore alberghiero.

Un sistema di ospitalità ad alte prestazioni combina diverse tecnologie in un'unica configurazione integrata:

  • Sistemi di monitoraggio e controllo per l'ottimizzazione e la conformità
  • Filtrazione e ultrafiltrazione per la rimozione di particelle e batteri
  • Addolcimento e demineralizzazione dell'acqua per prevenire il calcare
  • Osmosi inversa (RO) per acqua ad elevata purezza
  • Disinfezione (UV o clorazione) per igiene e sicurezza
  • Sistemi di dosaggio chimico per un trattamento preciso ed efficace

Insieme, queste tecnologie garantiscono acqua affidabile, efficiente e sicura in tutte le applicazioni .

Piscine che deliziano gli ospiti

Una visita in piscina fa parte della routine di benessere; è un piacere e un lusso che gli ospiti non vedono l'ora di concedersi. Molte persone scelgono un hotel o una spa proprio perché dotati di piscina. Anche se il soggiorno è breve, questo rifugio temporaneo in acque cristalline crea un ricordo indelebile.

Un unico partner per il trattamento completo delle acque.

Grundfos offre soluzioni complete per il trattamento delle acque, che comprendono apparecchiature, prodotti chimici e assistenza, aiutando le aziende del settore alberghiero e della ristorazione a semplificare le operazioni e a migliorare le prestazioni. 

Grazie alla sua vasta esperienza e a un ampio portfolio, Grundfos offre supporto a:

  • Produzione di acqua potabile
  • Applicazioni per ristorazione e lavanderia
  • Piscine e strutture benessere
  • Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) e termici
  • Trattamento e riutilizzo delle acque reflue

Trasforma le sfide idriche in un vantaggio competitivo

Investendo in sistemi integrati di trattamento delle acque, le aziende del settore alberghiero possono:

  • Migliorare il comfort e la sicurezza degli ospiti.
  • Ridurre i costi operativi e il consumo energetico.
  • Raggiungere gli obiettivi di sostenibilità
  • Migliorare la resilienza operativa complessiva

Come possiamo aiutarti?

Che tu voglia acquistare un prodotto o semplicemente chiedere il consiglio di un esperto Grundfos, saremo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione per il trattamento dell’acqua! Non esitare a contattarci: siamo qui per assisterti.