I locali tecnici prefabbricati per sistemi antincendio rappresentano una soluzione moderna ed efficiente per garantire sicurezza, affidabilità e conformità normativa. Tra questi, i moduli integrati come UNIFIRE combinano in un’unica struttura il locale tecnico e il gruppo di pompaggio, semplificando installazione e gestione.

La progettazione di tali sistemi è regolata da normative specifiche che definiscono requisiti costruttivi, dimensionali e impiantistici, con l’obiettivo di assicurare il corretto funzionamento anche in condizioni di emergenza.

GRUNDFOS UNIFIRE - Normative

Questo video descrive il quadro normativo e i requisiti strutturali dei locali tecnici. 

Le principali norme di riferimento sono la UNI EN 12845, la UNI 10779 e la UNI 11292, che regolano rispettivamente impianti sprinkler, reti idranti e caratteristiche dei locali tecnici.

Grundfos UNIFIRE - Dettagli

Questa sezione riguarda gli aspetti tecnici legati al funzionamento del sistema.

La tipologia, il dimensionamento della ventilazione all’interno dei locali tecnici e la gestione della temperatura.

Grundfos UNIFIRE - Requisiti di sicurezza

L’ultima sezione si concentra sui sistemi di sicurezza e supporto.  

Il locale tecnico deve essere dotato di impianti e dispositivi che garantiscano condizioni operative sicure anche in caso di emergenza attraverso soluzioni integrate per la gestione degli allarmi e dei servizi ausiliari.