Articolo
Pompe intelligenti per la circolazione dell'acqua calda negli edifici commerciali
Progettazione del sistema ottimale per la circolazione dell'acqua calda
La tua sfida:
RIn applicazioni di circolazione di acqua calda, è necessaria acqua calda istantanea non appena il rubinetto è aperto. La soluzione tradizionale consiste nell'utilizzare una pompa a velocità costante per fornire la pressione necessaria nella conduttura dell'acqua calda e della circolazione. In genere, la pompa funziona alla massima velocità ed è normalmente strozzata da una valvola. Ciò si traduce in un elevato consumo di energia e in pompe che non sono in grado di adattarsi ai cambiamenti nel sistema.
La nostra soluzione:
Una soluzione più efficiente per il ricircolo dell'acqua calda è l'uso di una pompa a temperatura costante. La modalità di controllo della temperatura costante sulla pompa TPE3 manterrà sempre la temperatura desiderata dell'acqua ai rubinetti e al tubo di circolazione. Se la temperatura aumenta, la pompa diminuisce e la temperatura diminuisce, ma la pompa aumenta le prestazioni. Questo elimina la necessità di valvole di regolazione e impedisce il trabocco, con conseguenti risparmi energetici.
All'ospedale cittadino di Viborg, Danimarca, una fornitura costante di acqua calda è essenziale per mantenere elevati standard di igiene. Scopri come l'ospedale riceve l'acqua calda istantanea, non appena il rubinetto viene aperto, grazie al circolatore Grundfos TPE3 con controllo costante della temperatura.
La soluzione intelligente: Una pompa a temperatura controllata
Pompa a velocità fissa
Una pompa a velocità costante assicura acqua calda istantanea ma aumenta il consumo energetico
Per garantire l'acqua calda immediata quando necessario, viene installata una tubazione di circolazione separata. Tendenzialmente, una pompa a velocità costante viene utilizzata per la circolazione continua di acqua calda. Qui viene fornita una pressione costante e inutilmente alta, motivo per cui è necessaria una valvola a farfalla. Questo aumenta sia i costi di investimento che i consumi energetici.
Pompa a temperatura controllata
Una pompa a temperatura controllata assicura che le prestazioni corrispondano sempre alla domanda
Invece di limitare la portata da una pompa a velocità fissa, è possibile installare una pompa a temperatura controllata, quale MAGNA3 o TPE3. Le modalità di controllo della temperatura costante delle pompe garantiscono che la temperatura dell'acqua desiderata venga sempre mantenuta. Se la temperatura dell'acqua aumenta, la pompa diminuisce e, se la temperatura diminuisce, aumenta. La tecnologia wireless e i sensori integrati garantiscono un controllo continuo e una corrispondenza continua tra prestazioni e domanda. Ciò consente di ridurre il consumo energetico e di risparmiare il costo delle valvole di strozzamento.
Prodotti correlati
Trova prodotti di Grundfos correlati a questo argomento.