Mantieni la qualità del bagno con una buona qualità dell'acqua
Il sistema di pretrattamento esegue pulizia, risciacquo e preparazione della superficie del prodotto. Lo scopo di un sistema di pretrattamento è garantire la protezione dalla corrosione, l'adesione ottimale del rivestimento, ottiche superiori e superfici durevoli. Tutti questi fattori dipendono dalla corretta qualità dell'acqua di risciacquo per ottenere un'eccellente finitura del prodotto.
Acquedotti > Assorbimento > Addolcimento > Osmosi inversa
Trattamento per un'acqua di recupero ottimale
- Trattamento dell'acqua di ingresso: Assorbimento tramite filtro a pressione o filtro a carbone attivo per la rimozione di precipitazioni, solidi sospesi e cloro libero.
- Rimozione della durezza: Addolcimento per rimuovere la durezza e prevenire la formazione di incrostazioni sulle membrane.
- Rimozione del 99% di materiali inorganici e microrganismi: Unità a osmosi inversa (RO) che produce acqua demineralizzata con una conducibilità compresa tra 10 e 15 μS/cm.
Acqua di recupero demineralizzata
In tutti i sistemi di pretrattamento a base d'acqua è necessario aggiungere acqua di reintegro fresca a causa di evaporazione, trascinamento, rinnovamento dell'acqua nei diversi bagni, ecc. Se disponibile, il distillato proveniente da un sistema di distillazione sottovuoto può essere utilizzato come fonte di acqua di alimentazione.
Il requisito dell'acqua di reintegro è acqua demineralizzata con basso contenuto di sale e silice. Ma per mantenere un funzionamento continuo e fluido del sistema è essenziale trattare l'acqua di ingresso. Lo scopo del pretrattamento è prevenire l'ostruzione delle membrane con precipitazioni e solidi sospesi e rimuovere il cloro libero
Acqua di risciacquo a ricircolo
Il ricircolo attraverso la resina a scambio ionico riduce la quantità di acqua di reintegro necessaria. Questa è una soluzione sostenibile per ridurre il consumo idrico e persino diminuire i costi.
L'acqua per il riutilizzo viene trattata in diverse fasi:
- Filtrazione delle impurità meccaniche
- Assorbimento di sostanze organiche
- Demineralizzazione con scambio ionico
Fattori importanti da considerare per i sistemi di ricircolo
Unità integrata di osmosi inversa con pretrattamento
L'unità compatta e integrata CU:RO è un'ottima soluzione per la produzione di acqua di reintegro, che combina addolcimento e osmosi inversa in un sistema compatto, con un ingombro ridotto e un'installazione semplice.
Trattamento delle acque progettato per l'industria di trattamento delle superfici
Abbiamo raccolto tutto ciò che c'è da sapere sul trattamento ottimale dell'acqua per il trattamento delle superfici. Per prodotti di qualità, pensa prima all'acqua. Sempre!
Esplora le referenze tecniche correlate di soluzioni di pretrattamento superficiale
Acqua deionizzata per il risciacquo, destinata alla produzione di prodotti audio di alta gamma.
Il cliente sviluppa e produce prodotti audio di alta gamma. Per far fronte alla crescente domanda di moderni armadi in alluminio, il cliente ha implementato una nuova linea di trattamento superficiale mediante anodizzazione. A tale scopo, è necessaria acqua di risciacquo demineralizzata di elevata purezza. Il risultato è un aspetto superficiale pregiato e una qualità del prodotto eccellente.
Grundfos ha fornito e installato una nuova soluzione per il trattamento delle acque destinata alla produzione di acqua demineralizzata. A causa della mancanza di spazio, è stato scelto un impianto di osmosi inversa compatto e di dimensioni ridotte. Dopo l'unità di osmosi inversa, l'acqua viene ulteriormente purificata in un'unità a letto misto per raggiungere un'elevata qualità dell'acqua. L'unità a letto misto viene rigenerata fuori sede, risolvendo i problemi di spazio e rispondendo all'esigenza di una soluzione completamente priva di sostanze chimiche.
Sistema di ricircolo dell'acqua deionizzata per il pretrattamento delle lattine in alluminio
Aumentare la sicurezza operativa e risparmiare acqua era prioritario per questo fornitore globale di lattine in alluminio, quando è stato aggiunto un secondo impianto di trattamento dell'acqua alla produzione.
La soluzione di trattamento dell'acqua consiste in una filtrazione meccanica, in cui le impurità non disciolte vengono rimosse dall'acqua di risciacquo in circolazione. L'acqua viene quindi desalinizzata con un sistema di acqua deionizzata (DI) costituito da un filtro a cationi e uno ad anioni alimentato da una stazione di pompaggio a pressione controllata (2 x 100%).
Il sistema DI opera in modalità triplex, con due unità in funzione e la terza in rigenerazione o in standby. Ciò garantisce l'assenza di tempi di inattività operativa. A causa dell'aumento della temperatura dell'acqua, l'intero sistema è progettato con tubazioni in PP.
Il secondo impianto di trattamento dell'acqua viene inizialmente utilizzato come riserva, ma nel tempo potrebbe arrivare a coprire l'intera capacità.
Acqua di risciacquo per il trattamento delle superfici nell'industria automobilistica
Il cliente è un fornitore leader di tecnologie avanzate per la formatura nella costruzione di carrozzerie per auto di lusso. Nel loro reparto di verniciatura utilizzano l'elettrodeposizione catodica, nota anche come verniciatura per immersione catodica o cataforesi, un processo di rivestimento di alta qualità ed economico per tutte le parti metalliche immergibili. Per questo processo è necessario un grande volume di acqua di risciacquo di alta qualità.
Dopo oltre 20 anni di attività, si è reso necessario riparare alcune parti danneggiate e sostituire il sistema di controllo degli impianti di demineralizzazione esistenti. Tuttavia, sulla base di un'analisi di redditività, il cliente ha deciso di sostituire l'intero impianto con una tecnologia nuova e moderna, in grado di offrire numerosi vantaggi per il funzionamento dell'impianto.
Dal punto di vista tecnico, i vecchi demineralizzatori con rigenerazione in equicorrente sono stati sostituiti con la tecnologia UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeneration) per le seguenti caratteristiche:
Il sistema è autopulente, garantendo così una perdita di carico costante e ridotta e un funzionamento senza problemi.
L'utilizzo ottimizzato dei prodotti chimici di rigenerazione porta a una riduzione dei costi operativi.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o semplicemente chiedere il consiglio di un esperto Grundfos, saremo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione per il trattamento dell’acqua! Non esitare a contattarci: siamo qui per assisterti.