Articolo

Cos’è la raccolta dell’acqua piovana e come funziona?

La bolletta dell’acqua è eccessiva o desideri una casa più sostenibile?

Molti di noi fanno affidamento sul fatto che l’acqua erogata dai nostri rubinetti sia sicura da bere e che possa essere usata per cucinare. Ma quest’acqua pulita viene utilizzata anche per lavare i panni, fare il bagno e innaffiare il prato, tutte attività in cui è possibile sostituire o integrare facilmente l’acqua della rete idrica con un sistema di raccolta e utilizzo dell’acqua piovana. Una volta installati, questi sistemi rendono l’acqua piovana disponibile per tante necessità quotidiane, facendoti risparmiare sull’uso e sui costi dell’acqua della rete idrica. 

Come funziona un sistema di raccolta dell’acqua piovana?

Anche se l’idea di utilizzare l’acqua piovana per le attività domestiche può sembrare un po’ strana a prima vista, la raccolta dell’acqua piovana è una pratica che risale a migliaia di anni fa! Abbiamo prove che fosse usata nell’antica Grecia e anche nell’antica Roma.

Quando piove, l’acqua che non viene assorbita dal suolo fluisce nei canali di scolo delle strade, per poi arrivare a ruscelli e fiumi. La raccolta dell’acqua piovana è un modo conveniente per immagazzinare parte di questa acqua in eccesso e riutilizzarla per le attività domestiche.

L’acqua piovana è una sorgente d’acqua completamente gratuita che consente di gestire il proprio approvvigionamento idrico in modo indipendente.

Secondo le Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), una persona necessita in media di circa 50-100 litri di acqua al giorno per soddisfare la maggior parte dei suoi bisogni primari.

Quanta acqua piovana possiamo raccogliere? Diverse fonti stimano che ogni metro quadrato (m²) di spazio sul tetto possa raccogliere circa 1 litro (L) di acqua per ogni millimetro (mm) di pioggia.

Per stimare la quantità massima di acqua che puoi raccogliere in casa, puoi utilizzare il seguente calcolo: 

  • [superficie del tetto in m²] x [pioggia mensile in mm] x [1 L]

Per esempio, se osserviamo l’andamento mensile delle precipitazioni nella nostra area geografica e scopriamo che è una media di 100 mm al mese, possiamo calcolare che un tetto di 100 m² può catturare circa 10.000 litri di acqua piovana ogni mese. 

Se una famiglia di quattro persone attenta all’acqua utilizza 400 litri di acqua al giorno, i 10.000 litri di acqua raccolti possono fornire la maggior parte dei 12.400 litri di cui avrebbero bisogno in un mese di 31 giorni! Anche se non si desidera sostituire completamente l’acqua della rete idrica, questa quantità è più che sufficiente per integrare attività ad alta intensità idrica, per es. l’uso dello sciacquone o della lavatrice.

Capire la raccolta dell’acqua piovana 

La “raccolta dell’acqua piovana” è spesso associata a immagini come quella di un barile lasciato fuori in giardino per raccogliere l’acqua piovana. E questo è vero: il metodo più semplice per raccogliere l’acqua prevede il posizionamento di un secchio o di un barile sotto il pluviale del tetto della casa.

Ma non tutti i metodi sono uguali: dipende dall’utilizzo che si vuole fare dell’acqua piovana e da quanta acqua si desidera raccogliere. 

Sebbene il metodo del barile consenta di raccogliere abbastanza acqua piovana per annaffiare il giardino o lavare l’auto, si tratta di una quantità relativamente piccola e certamente non sarà sufficiente per tutto il fabbisogno d’acqua della famiglia.

D’altro canto, i sistemi di raccolta dell’acqua piovana più sofisticati richiedono il filtraggio dell’acqua, serbatoi di magazzinaggio e pompe aumento pressione per trasportare l’acqua pulita in casa. Questi sistemi offrono una capacità di magazzinaggio molto più ampia e consente di utilizzare l’acqua piovana per le attività domestiche che non necessitano di acqua potabile pulita; possono anche immagazzinare una riserva d’acqua di 2-3 mesi, così come consigliato dai nostri esperti.

Per cominciare, con un sistema dotato di pompe di aumento pressione potrai fare affidamento su un comodo accesso all’acqua nella tua casa, ogni giorno.

Scopri come una soluzione di aumento pressione ti aiuterà ad avere una pressione idrica sempre costante.

 Come utilizzare l’acqua raccolta

Una volta filtrata per rimuovere batteri e agenti patogeni, l’acqua piovana può essere utilizzata praticamente per qualsiasi scopo! Nota: non utilizzare il metodo di raccolta tramite barile per attività che richiedono acqua potabile.

All’aperto, puoi utilizzare l’acqua piovana raccolta per irrigare il giardino, riempire la piscina, lavare l’auto o anche come fonte di acqua per il bestiame o per la vasca degli uccelli.

In casa, l’acqua piovana raccolta può essere utilizzata per i servizi igienici, per lavare indumenti e stoviglie, fare il bagno, nonché per bere e cucinare (solo acqua filtrata).

Perché iniziare adesso la raccolta dell’acqua piovana?

A causa della crisi climatica, la domanda di acqua è sempre più elevata. Se vivi in una zona arida, dove l’acqua scarseggia, un sistema di raccolta di acqua piovana può aiutarti a sfruttare i periodi di pioggia rivestendo il ruolo di una fonte affidabile di acqua pulita e gratuita tutto l’anno.

Ciò rende la raccolta dell’acqua piovana una soluzione sostenibile ed economicamente vantaggiosa, che ti aiuta a conservare l’acqua e allo stesso tempo a risparmiare. E chi non vorrebbe tutto questo? 

Trova la giusta soluzione di aumento pressione per un efficace sistema di raccolta dell’acqua piovana.