Articolo
Perché la pressione dell’acqua del mio impianto è bassa? una guida per i proprietari di casa
Ti è mai capitato di entrare nella doccia, pronto a lavare via lo sporco e lo stress della giornata, solo per scoprire che il flusso d’acqua è così debole da non riuscire nemmeno a bagnarti completamente o a sciacquare lo shampoo dai capelli? Queste situazioni sono estremamente frustranti, soprattutto quando impattano sulla routine quotidiana, come andare al lavoro, portare i bambini a scuola o metterli a letto la sera.
Un calo della pressione dell’acqua è un problema comune nelle case e possono essere molti i motivi per cui arriverai a chiederti: “Perché la pressione dell’acqua è così bassa?” La buona notizia è che, spesso, puoi risolvere tu stesso il problema. Per problemi più complicati, potrebbe essere necessario chiedere aiuto ai vicini, alla società idrica o a un idraulico.
Qual è la causa di una bassa pressione idrica in tutta la casa?
La pressione determina la velocità con cui l’acqua viene erogata dai rubinetti. Può essere misurata in “bar” o PSI (“libbre per pollice quadrato”). Un bar è un’unità metrica equivalente all’incirca a 14,5 PSI. La pressione tipica dell’acqua dovrebbe essere compresa tra 3 e 5,5 bar, mentre al di sotto di 3 bar è considerata bassa. Se non disponi di un contatore dell’acqua, puoi chiedere alla tua società idrica di misurare la pressione dell’acqua o utilizzare un manometro per misurarla tu stesso.
Problemi con l’infrastruttura del sistema idrico, un’elevata domanda di acqua in casa e l’accumulo di minerali sono tutte cause comuni di una bassa pressione dell’acqua. In alcuni casi, è la rete idrica comunale a essere il problema.
Non hai tempo per scoprire la ragione? Scopri di più su come una soluzione di aumento pressione può migliorare il comfort nella tua abitazione. Ottieni la pressione dell’acqua perfetta oggi stesso.
Proteggi la tua abitazione dai cali di pressione idrica
Un approccio proattivo può aiutarti a mantenere alta la pressione dell’acqua mentre svolgi le tue mansioni quotidiane. Le nostre pompe di ricircolo dell’acqua garantiscono alla tua famiglia una pressione idrica sempre affidabile e costante, oggi e ogni giorno.
Ottieni una pressione dell’acqua perfetta oggi stesso.
10 ragioni comuni per una pressione idrica bassa nella tua abitazione
Ecco i motivi più comuni per cui potresti notare una bassa pressione dell’acqua.
Occupiamoci prima delle cose fondamentali:
1: Le tue valvole sono parzialmente o completamente chiuse
Se la pressione idrica è più bassa del normale, è possibile che la valvola di intercettazione principale della casa o la valvola del contatore dell’acqua non siano completamente aperte.
2: Ci sono problemi con la fornitura d’acqua
Durante i periodi particolarmente caldi, il comune può scaglionare l’acqua per garantire che ce ne sia abbastanza per tutti durante il giorno. Chiedi ai tuoi vicini e contatta la tua società idrica per eliminare questa possibilità.
Un sistema di aumento pressione è la soluzione ideale per le seguenti situazioni:
3: La tua città ha adottato nuove normative
Il tuo fornitore potrebbe essersi adeguato a nuove normative idriche nella tua città, e questo potrebbe aver comportato una riduzione della pressione idrica nella tua abitazione.
4: Le attività familiari richiedono molta acqua
Anche se aprire uno o due rubinetti contemporaneamente non dovrebbe influire sulla pressione dell’acqua, più attività ad alta intensità idrica, come lavare i piatti, fare il bucato e fare la doccia contemporaneamente, possono ridurre la disponibilità d’acqua.
5: Condividi la tubazione dell’acqua con i tuoi vicini
Se un’unica tubazione serve più famiglie, potrai notare una pressione idrica più bassa quando il tuo vicino fa la doccia o lava l’auto.
In queste situazioni, dovrai prendere alcuni provvedimenti:
6: Ci sono dei problemi nel tuo impianto domestico
Riscontri una pressione idrica bassa in un unico punto o in un paio punti? Il rubinetto o il soffione della doccia potrebbero essere sporchi, ostruiti o arrugginiti.
7: È presente un accumulo di minerali
In aree con “acqua dura”, il calcare potrebbe bloccare il flusso dell’acqua sia nei tubi sia sulle superfici degli elettrodomestici.
In alcuni casi, è utile contattare un idraulico per assistenza:
8: Qualcosa ha bloccato una tubatura
Se c’è qualcosa che ha bloccato un tubo, l’acqua non verrà erogata in modo efficiente.
9: I tubi sono corrosi
Le condutture dell’acqua in acciaio zincato possono durare solo circa 20 anni. Potresti notare un calo della pressione dell’acqua mentre la fine della loro vita utile si avvicina.
10: C’è una perdita
Purtroppo, le perdite sono molto comuni! È possibile avere più di un tubo che perde. Guardati intorno e vedi se riesci a scoprire dove si trova la perdita.
E ora?
Se non riesci a trovare la causa della bassa pressione idrica in casa, prova a contattare la tua società idrica o un idraulico per assistenza. Potresti anche trarre vantaggio da una pompa di aumento pressione per aumentare la portata idrica!