FAQ
Domanda: In che modo Grundfos Connect Demand Distribution gestisce i picchi improvvisi di domanda se comunica solo una volta al giorno e riceve i dati dopo 24 ore?
Risposta
Il funzionamento di Demand Distribution è basato sulla portata, non sulla pressione. Se si verifica un picco improvviso non è problema. Il sistema avanzato di gestione della pressione di Demand Distribution ha già “appreso” il pattern della perdita di carico. Demand Distribution crea e aggiorna continuamente una curva di controllo garantendo una risposta ottimale in ogni situazione.
Informazioni aggiuntive:
se Demand Distribution rileva per la prima volta un picco di portata elevato, aumenta la pressione fino alla pressione massima definita (ovvero la soglia sulla curva di controllo).