FAQ
Domanda: Quanto idrogeno posso produrre dalla mia acqua?
Risposta
L'acqua contiene due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. Poiché l'ossigeno è 16 volte più pesante dell'idrogeno, occupa la maggior parte della massa in una molecola d'acqua. L'89% della massa è ossigeno e l'11% è idrogeno. Ciò significa che per produrre 1 kg di idrogeno sono necessari 9 kg d'acqua. In realtà, 10-13 kg di acqua sono necessari a causa di perdite e inefficienze.
Informazioni aggiuntive:
Scopri di più sull'efficiente trattamento dell'acqua per migliorare i sistemi elettrolitici
Sia che tu stia cercando un'esplorazione approfondita dei cicli di raffinatezza e dell'utilizzo dell'acqua di mare nella produzione di idrogeno, o solo una breve panoramica dell'importanza del trattamento dell'acqua, i nostri whitepapers fanno al caso tuo. Immergiti nelle nostre risorse complete per scoprire i vantaggi di un corretto trattamento dell'acqua nel processo di produzione di idrogeno.