FAQ

Domanda: Quali sono i requisiti di una pompa di ricircolo dell'acqua calda?

Risposta

  • Le parti della pompa in contatto con l'acqua devono essere di un materiale resistente alla corrosione. L'acqua del rubinetto è una fonte costante di ossigeno disciolto e sali, sostanze aggressive per le parti metalliche.
  • Le prestazioni idrauliche della pompa devono essere selezionate correttamente in base alle reali necessità dell'impianto. Visto il ridotto fabbisogno di portata, il ricircolo dell'acqua calda non richiede una pompa potente. Il sovradimensionamento di una pompa comporterebbe spese superflue, eccessivo rumore e, nel caso in cui la circolazione sia continua tutto il giorno, tutti i giorni, un deterioramento precoce delle tubature.
  • Controllo automatico. L'utilizzo di un sistema di ricircolo dell'acqua calda comporta spesso una notevole perdita di calore. Tuttavia, ciò può essere notevolmente mitigato riducendo i periodi di circolazione. Far funzionare la pompa in modalità di controllo intelligenti permette di raggiungere questo obiettivo senza ridurre il comfort.

Informazioni aggiuntive: