FAQ
Domanda: Cos'è il "sollevamento" e cosa lo provoca nelle pompe sommergibili?
Risposta
Per "sollevamento" si intende una condizione in cui una forza diretta verso l'alto agisce sulla girante/sull'albero della pompa durante il funzionamento. Questa condizione può essere osservata quando la pompa sta pompando più acqua di quella per cui è stata progettata, ovvero se la pompa funziona molto a destra sulla curva
Tuttavia, nelle applicazioni con pozzi normali in cui è installata una valvola di non ritorno, generalmente non si verificano forze di sollevamento. Questo perché la colonna di liquido statico che rimane nella tubazione dopo lo spegnimento della pompa dalla valvola di non ritorno genera una contropressione che agisce sulla pompa subito dopo il riavvio, in modo da impedire alla pompa di funzionare a destra curva anche in questa fase.
Tuttavia, se non è installata una valvola di non ritorno, o se la valvola di non ritorno perde, non vi sarà alcuna colonna di liquido statico che agisca sulla pompa durante l'avviamento. Nella maggior parte delle pompe, una forza di sollevamento agisce sulla girante/albero all'interno della pompa, in questo caso. Il movimento verso l'alto risultante continua fino all'accoppiamento pompa-motore, il che significa che nel motore viene generata anche la forza di sollevamento.
Anche se la maggior parte dei produttori di motori equipaggia i propri motori con cuscinetti di sollevamento in grado di sopportare una forza di sollevamento limitata senza danneggiare il motore, è necessario evitare le forze di sollevamento per ridurre al minimo l'usura della pompa e dei componenti del motore. Le forze di sollevamento che si verificano ad ogni avviamento possono causare un'usura prematura della pompa e del motore.
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.