FAQ
Domanda: Quali sono le dimensioni delle pompe che Grundfos offre per la produzione di idrogeno?
Risposta
Grundfos offre una vasta gamma di pompe per processi di produzione di idrogeno. Questo include piccole pompe CRN con una capacità di 1 m3/h per grandi pompe NBG con una capacità di 1000 m3/h. Si prega di fare riferimento alla tabella di processo per maggiori dettagli.
Informazioni aggiuntive:
Esplora le nostre soluzioni di pompe per la produzione di idrogeno verde
Date un'occhiata alle diverse fasi della produzione di idrogeno e scoprite come le nostre soluzioni possono rendere il processo affidabile, sostenibile ed efficiente in termini di costi.