FAQ
Domanda: Quando si accende la MQ?
Risposta
L'MQ è dotato sia di un flussostato interno che di un pressostato esterno. Entrambi sono in grado di accendere MQ durante l'estrazione dell'acqua. La pompa si avvia quando: la portata sia superiore a 0,07 m³ / h o la pressione sia inferiore a 2 bar.
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.