ブースターセット4台を備えた先進的なカスタムターンキーソリューションの、時間的制約がある中での夜間設置・試運転は、Britvic (ブリットビック) 社の増産につながり、同社の成長計画の力となりました。システムのアップグレードにより、廃水とエネルギー使用量の削減も達成され、カーボンフットプリントの削減により、同社のサステイナビリティ・アジェンダを後押ししています。
冷却システムを改善することは、生産に供給される冷却飲料水がより低温に保たれることを意味し、その結果、生産速度と生産量が向上します。
ブリットビック社は、歴史と伝統を誇る国際的な清涼飲料製造企業です。1930年代に英国で設立され、今では100カ国以上で37の愛されるブランドを販売するグローバル企業に成長しています。Fruit Shoot (フルーツシュート)、Robinsons (ロビンソンズ)、Tango (タンゴ)、J2O、London Essence (ロンドンエッセンス)、Teisseire (テイセワール)、MiWadi (ミワディ)などの自社ブランドと、PepsiCo (ペプシコ) との独占契約に基づいて英国とアイルランドで生産・販売するペプシコブランドの Pepsi (ペプシ)、7UP、Lipton Ice Tea (リプトンアイスティー) を組み合わせて展開しています。
清涼飲料の需要増加と、清涼飲料製造に必要な水を移送するための高いエネルギー消費に直面していた同社は、英国のラグビーにある工場全体の生産量を増やし、エネルギー消費を削減するための方法を提案するようグルンドフォスに依頼しました。
同社は「Healthier People, Healthier Planet」戦略に焦点を当てたサステナビリティ・アジェンダを後押しするため、より良い未来を創造し、現在世界レベルで直面している健康と環境の課題へのタイムリーな対応を提供することにコミットしていました。同社は、国連の持続可能な開発目標 (SDG) をこの戦略に完全に統合し、目的とターゲットをこのSDGに整合させています。同社にとって、この野心をサポートするだけでなく、これらの目標を実践しているサプライヤーを選ぶことが重要でした。その上で、SDG#6「清潔な水と衛生」とSDG#13「気候変動対策」への貢献を掲げるグルンドフォスは、完璧な相手でした。
同社のGB&Iオペレーション開発担当エンジニアの Calvin Winch 氏は次のように述べています。
「冷却システムを改善することで、製造に供給される冷却水がより低温に保たれ、その結果、生産速度と生産量が増加します。具体的には、廃水とエネルギー使用量を削減し、二酸化炭素排出量を削減し、水効率を改善することで、持続可能性の目標を達成するのに役立つポンプソリューションの導入を検討していました」。
ブリットビックは、歴史と伝統を誇る国際的な清涼飲料製造企業であり、100カ国以上で37の愛されるブランドを販売するグローバル企業に成長しています。
状況
水はブリットビック社の製造プロセスに不可欠であり、バリューチェーン全体で幅広く使用されています。その一環として、ラグビーの工場では水の加熱と冷却を行っています。このプロセスは、同社の水使用量を管理し、この重要な資源を保護するための代替方法を検討する機会となります。
グルンドフォスのエンドユーザーインダストリー、ナショナルビジネス開発マネージャー、Mark Bennett は次のように述べます。
「当社はブリットビック社と良好な協力関係にあり、現場でスタッフと一緒に時間を過ごすことで、生産改善の可能性を見出すことができました。同社に提案を行い、最適化されたオーダーメイドのソリューションに向けて協力することができたのも、この関係性が理由です。システムのアップグレードには、当社の iSOLUTIONS と呼ばれるインテリジェントポンプ、クラウド接続、デジタルサービスを利用した先進のデジタル製品を強くお勧めしています。リアルタイムモニタリング、遠隔制御、故障予測、システム最適化が可能になり、要件の厳しい製造現場で必要とされる性能レベルを満たすことができます」。
グルンドフォスは、システムの実際のエネルギー使用量を測定するためにエナジーチェックアドバンスドを実施しました。これは、単に効率の「銘板」確認ではなく、センサーをシステムに設置して既存の設定からライブデータを取得し、オペレーターがポンプのエネルギー節約の可能性を見つけるのに役立ちます。
実証された測定値は、同社の「Healthier People, Healthier Planet」戦略と、持続可能なサプライチェーンを達成するための科学的根拠に基づくスコープ1-3目標を用いたエネルギーと二酸化炭素排出量削減への注力をサポートします。
グルンドフォスCRポンプ搭載 Hydro MPC-E 圧力ブースターセット4台
グルンドフォスのソリューション:iSOLUTIONSを使用した特注ブースターセット
グルンドフォスiSOLUTIONSによる特注ブースターセット
この2つの目標を達成するため、グルンドフォスのソリューションとして提案されたのは、4台のグルンドフォスHydro MPC-Eブースターセットからなるフルターンキープロジェクトでした。ブースターセットは Duty/Assist/Standby 運転用に特注され、施設の生産ラインに最適な量の冷水を供給し、缶への高速充填を可能にしました。設置されたブースターセットには、速度制御機能を内蔵したグルンドフォスCRポンプが3台ずつ搭載されています。
グルンドフォスのブースターセットは、複数のポンプを使用して、最大限のエネルギー効率で一定の流量または圧力を維持するよう設計されています。需要が増減しても一定の給水が可能です。グルンドフォスCU352コントローラを使用することで、ポンプセットが最高のパフォーマンスで運転することを保証します。
このインテリジェントなブースターセットは、24時間365日変化する現場の需要に自動的に適応します。新世代のインライン多段うず巻ポンプ(CR)は、幅広いアプリケーションに使用でき、世界クラスの効率と信頼性で設計されています。
夜間の設置と試運転のための18時間という限られた時間を含め、設計と構築には8週間が費やされました。設置されたブースターセットは、グルンドフォスの通信カードを介してブリットビックPLCに接続されました。
グルンドフォスの製造拠点は英国のサンダーランドにあるため、迅速な対応が可能で、特注のオフサイトビルドソリューションを実現する際に、最大限の柔軟性を提供します。プラグアンドプレイでの提供により、製造現場への設置時の混乱を最小限に抑えることができます。
当社(Britvic)は、水管理に対する責任を真剣に受け止めており、常にウォーター・スチュワードシップの向上を目指しています。グルンドフォスとの提携は、当社が生産プロセスにおける節水とエネルギー削減を目指す新たなイニシアチブを推進し、当社の「Healthier People, Healthier Planet」の旅をサポートできる専門組織と提携することの価値を浮き彫りにしました。
成果
新しいブースターセットと改善された冷却システムにより、ブリットビック社は希望していた増産を達成し、需要増への対応と生産ラインの将来性確保に成功しました。飲料水がより低温に保たれ、温度制御が改善されたことで、より多くの缶に充填できるようになり、生産量が増加したことで、より迅速な生産が可能になりました。
当社は、ブリットビック社の持続可能性に貢献するソリューションで、しかも当社の目指す方針と非常に合致する方法で、有効な節約をサポートできたことを大変嬉しく思っています。
このプロジェクトは、同社の持続可能な目標に向けた取り組みにも貢献し、4つの新しいブースターセットにより、年間374,420ポンド(2022年9月時点)の省エネが見込まれています。既存のシステムは1セットあたり60kW以上を消費していましたが、将来性を考慮したフローを含めると、1システムあたり20kW未満に削減されます。投資収益率(ROI)は12ヶ月未満です。システムを完全に制御することで、冷却に最適な量の水が使用されるため、同社は廃水も削減できるようになりました。
「当社は、飲料製造におけるエネルギー削減、二酸化炭素排出量の削減、水の削減という野心的な持続可能性目標を掲げています」と、同社の Calvin Winch 氏は付け加えます。
「グルンドフォスは、時間的制約のある夜間の設置と試運転を通して、生産を中断することなくエネルギー、水、コスト削減ソリューションを設置しました。このソリューションは、当社のビジネスを将来的に支え、生産需要の増加に対応するもので、供給パートナーと密接に協力することは、より効果的、効率的、そしてより強力になれることを示しています」。
グルンドフォスのMark Bennettは、「ブリットビック社の持続可能な課題に貢献するソリューションで、私たちのアプローチに沿った方法で、有効な節約をお手伝いできたことを大変嬉しく思っています」と締めくくります。
「これは、当社の継続的な協働がブリットビック社の課題を理解していることを示す、強固な関係があってこそ実現したことです。ここで実現された節約は、さらなるプロジェクトにつながると確信しています」。