記事

インテリジェントな温度制御でお客様のエネルギー消費量削減に貢献

最も効率的なソリューションに必要なのは、ポンプの効率だけではありません。システム全体が効率的である必要があり、グルンドフォスのスマートポンプは、インテリジェンスを内蔵したモータでこれを実現します。

グルンドフォスのMGEモータには、幅広いアプリケーション制御モードを可能にするインバータとコントローラが内蔵されています。このモータは、立形多段うず巻ポンプCRE、単段インラインうず巻ポンプTPE、横形エンドサクションポンプNBE/NKEおよびCMEなど、いくつかのグルンドフォスのポンプに搭載されています。

当社のポンプは、個々のエネルギー必要量は高くありませんが、常に稼働しているため、全体のエネルギーのかなりの部分を消費しています。コンプレッサーのような他の部品は常に稼働しているわけではないので、エネルギー消費は少なくなります。

当社のスマートポンプに内蔵されたインテリジェンスを活用することで、エネルギー効率を改善し、調整バルブ、差圧センサ、または直接温度制御のいずれかを使用して、システム内の温度を一定に保つことができます。

ポンプシステムで温度制御を実現するさまざまな方法についての詳細は、以下のホワイトペーパー(英語版)をダウンロードすることでご確認いただけます。

  • 調整バルブは、熱交換器と制御バルブの両方の圧力損失をカバーする必要があるため、大型のポンプを必要とします。この場合、ポンプは常に100%の速度で運転されます。
  • 差圧センサーソリューションは、同じサイズのポンプを必要としますが、ポンプの速度が調節バルブ以上の差圧を一定に保つように調節されるため、エネルギー消費は削減されます。このソリューションのCAPEXは調整バルブより高価ですが、ライフサイクルコストは低くなります。
  • グルンドフォスでは、CAPEXとライフサイクルコストが最も低い直接温度制御を推奨しています。これは、制御バルブの圧力損失をカバーする必要がないため、ポンプを小型化できるためです。負荷プロファイルが異なっても、直接温度制御ソリューションは常に最高のエネルギー節約をご提供します。

単純な熱交換器ユニットのポンプの運転方法を変えるだけで、エネルギー消費に大きな違いが生まれます。詳しくはホワイトペーパーをご覧ください。

チラーユニット向けの最新技術がもたらす5つのメリット

グルンドフォスは最先端の技術で、バリューチェーン全体の複雑さを軽減しながら、お客様のビジネスを将来に向けてサポートします。チラーユニットに特化した5つのメリットをご活用ください。

以下の各メリットをクリックすると、グルンドフォスがお客様のビジネスにどのような付加価値を提供できるかをご覧いただけます。

利益を増やす方法をお探しですか?