Научно-исследоват.работа

Выбор циркуляционных насосов и их характеристик для системы отопления частного дома

Зима с каждым годом становится всё теплее и всё менее предсказуемой. Абсолютный рекорд был зафиксирован в сезоне 2017-2018 годов. Специалисты-метеорологи из ФГБУ «Институт Глобального Климата и Экологии» фиксировали аномально тёплые значения температуры для зимы и весны по целому ряду регионов России. - Ну, хоть на газе сэкономим, - скажут одни. Другие возразят. - Прогнозировать погоду дело неблагодарное, а для реальной экономии нужны другие меры. - И будут правы. 

Строго говоря, современные технологии уже давно позволяют эффективно утеплить любое жилище. Помимо комфорта это и существенная экономия тепло- и энергоресурсов. Но кроме внешней и внутренней теплоизоляции вашего дома не стоит забывать о системе отопления. Даже если она правильно спроектирована и не вызывает нареканий, её всегда можно сделать экономичнее.

Тут следует оговориться. Дома бывают разных типов и размеров, и отапливаться они могут по-разному. В небольших по площади зданиях чаще всего используется система с естественной циркуляцией теплоносителя. Чистая физика и ничего более. Нагретая в газовом котле вода поднимается наверх, а уже отработавшая и остывшая, опускается под действием силы тяжести. Но такая система вряд ли будет эффективна для средних и больших по площади зданий. Циркуляция воды в системе происходит медленно, а значит, возможны проблемы с прогревом радиаторов, а то и вовсе, есть риск промерзания труб в неотапливаемых местах. 

Альтернативой естественной, в таком случае, становится принудительная циркуляция воды. В этом случае используются насосы, которые монтируются в системах отопления. А именно, в обратной трубе (так называемой «обратке») которая идёт от радиаторов к вашему котлу. Принудительная циркуляция обеспечивает постоянную и равномерную отдачу тепла во всех помещениях дома.

Чтобы не ошибиться при выборе насоса для вашей системы отопления необходимо знать множество параметров. Но главные из них два: сколько тепловой энергии необходимо дому, и каковы показатели гидравлического сопротивления? Для обычного человека всё это сложно. И чтобы не ошибиться, лучше довериться профессионалам, которые подберут оптимальную модель оборудования.

В России довольно большой выбор насосов, как с «мокрым», так и «сухим» ротором. Однако не все они применимы в инженерных системах частных домов. Насосы с «сухим» ротором обладают большим КПД (до 80%), но сильно шумят. Что касается агрегатов с «мокрым» ротором, то они наоборот: очень компактны, монтируются в любых системах отоплениях, практически бесшумны, и поэтому так любимы владельцами частных домов. «Мокрыми» насосы называют из-за того, что ротор находится в воде и там же охлаждается. Жидкость играет роль смазки для механизма. Устройство монтируется в горизонтальном положении вала, чтобы в корпусе постоянно находилась вода.

Насосы Grundfos

Будучи безусловным технологическим лидером на рынке насосного оборудования компания GRUNDFOS (Россия) рада предложить своим клиентам большой выбор моделей. В ассортименте имеются как регулируемые, так и нерегулируемые насосы. Это, например, компактный UPS с «мокрым» ротором и асинхронным двигателем, обладающий тремя режимами регулирования скоростей.

Это, например, компактный UPS с «мокрым» ротором и асинхронным двигателем, обладающий тремя режимами регулирования скоростей. Переключение происходит вручную при помощи специального рычажка на корпусе. В случае если из-за продолжительного простоя ротор закис, вал насоса можно прокрутить вручную.

Что касается регулируемых насосов, то здесь GRUNDFOS предлагает целое семейство устройств серии ALPHA. Каждый из них при правильной эксплуатации прослужит долгие годы и не доставит лишних хлопот. Это модели по степени повышения функционала можно расположить так: ALPHA1 L, ALPHA2 и ALPHA3.

ALPHA1 L

У этой серии насосов возможности шире, чем у UPS. В них реализована возможность автоматической регулировки скорости вращения вала, что позволяет использовать ALPHA1 L в составе систем отопления с высокой степенью автоматизации.

Как и все циркуляционные насосы GRUNDFOS, ALPHA1 L отличается очень высокой энергоэффективностью, коэффициент EEI у него менее 0,23. Это означает очень высокую экономичность. «L» в индексе означает ограниченный функционал. Взгляните на список возможностей насоса - он более чем внушительный, всего предусмотрено 6 режимов. Но GRUNDFOS неспроста именует это «ограниченным функционалом», ведь в ассортименте есть модели с ещё более разнообразными возможностями.

ALPHA2 И ALPHA3

Сейчас эти насосы полностью идентичны по своему функционалу. Произошло это после того, как у ALPHA2 появилась возможность самостоятельного проведения гидравлической балансировки системы отопления, которая раньше присутствовала только у ALPHA3. Это очень удобное решение, заслужившее неформальное прозвище «Лекарство от холода». 

Для гидравлической балансировки понадобится прибор ALPHA Reader, который устанавливается на электронный блок. Его приобретают отдельно, в комплект поставки он не входит. APLHA Reader передаёт информацию от насоса на смартфон или IPad. Также понадобится бесплатное приложение GRUNDFOS Go Balance, которое нужно установить на гаджет. Дальнейшая процедура проводится под руководством приложения, которое выдаст подробные указания по каждому этапу гидравлической балансировки всей системы. Насосы ALPHA2 и ALPHA3 позволяют замерить расход теплоносителя в любой системе отопления («тёплый пол», двух или однотрубная системы, тупиковая, радиаторная сеть без термоголовок или же с постоянным расходом) на всех радиаторах и контурах «тёплых полов» в режиме реального времени. Это позволяет свести к нулю возможные погрешности, без которых не обойтись даже при самых тщательных теоретических расчётах.

Однако ALPHA2 и ALPHA3 интересны не только возможностью самостоятельной балансировки. Это современные многофункциональные агрегаты, превосходно справляющиеся с работой в разных условиях. У них три режима фиксированной скорости, три режима с постоянным перепадом давления и три режима пропорционального регулирования – такой богатый выбор открывает возможности точной настройки системы, насос становится универсальным. Есть ещё две важные дополнительные функции: «режим ночной экономии» и «летний режим». В Дании, где были разработаны эти насосы, они пользуются большим спросом. Во-первых, отопление помещений, в которых ночью нет людей, просто нерационально. Во-вторых, это вопрос совместимости. Насосы пригодны к работе с современными котлами, где подобный режим присутствует. Прагматичные датчане знают толк в экономии, отопление у них вообще дорогое удовольствие. Поэтому зря жечь газ, дрова или уголь непозволительная роскошь.

Что касается «летнего режима» - это сезонная функция. Она позволяет запустить отопление осенью без лишних проблем. Например, закисания вала насоса при долгом простое. В самом деле, запускать самостоятельно систему несколько раз в течение лета – настоящая морока. «Летний режим» будет поддерживать работоспособность системы самостоятельно.

GRUNDFOS ALPHA2, стал первым насосом, в котором появился режим AUTOADAPT – естественно, ALPHA3 тоже «унаследовала» его . Это новинка от инженеров компании, которые уделяют большое внимание, прежде всего простоте пользования, и конечно, энергоэффективности. Функция стала настоящим прорывом и своего рода стандартом для последующих поколений циркуляционных насосов. Режим AUTOADAPT даёт возможность автоматически менять настройки оборудования при изменении потребностей проживающих в доме людей, или, например. Смены времени года. Используя сложные программные алгоритмы, электроника оборудования всё время анализирует процессы и в зависимости от показателей, выбирает оптимальное давление. Это существенно экономит ресурсы системы отопления и деньги потребителя.

Сейчас более 3 млн. насосов серии ALPHA успешно работают по всему миру. Компания GRUNDFOS выпустила обновлённую модель, которая обладает ещё более повышенным классом энергоэффективности и отвечает высоким требованиям евростандарта EuP Среднее значение коэффициента энергоэффективности (EEI) для насосов ALPHA2 составляет 0.15. На текущий момент это лучший показатель. ALPHA2 и ALPHA3 потребляют всего 3 Вт в режиме постоянной частоты вращения и 4 Вт - в режиме AUTOADAPT. Это означает, что насосу необходимо на 87% меньше энергии, чем большинству представленных на мировом рынке аналогов. У них имеется встроенный электронный расходомер для упрощения балансировки и диагностики системы отопления. А ещё они способны работать при температуре от 2 до 40 °C и даже в среде, образующей конденсат.

Приобретая насосы компании GRUNDFOS, потребитель получает очень качественное устройство, выполненное по высочайшим европейским стандартам качества. Именно поэтому производитель даёт гарантию от 2 до 5 лет на различные модели оборудования.

Отдельно стоит сказать о двигателях. Много ли вы знаете производителей насосов, в которых вал ротора и подшипник сделаны из керамики? Скорее всего нет, поскольку в большинстве моделей от конкурентов компании GRUNDFOS вал сделан из стали, а подшипник из графита. Общеизвестно, что горячая вода нагревает железо и расширяет его. Со временем такой подшипник протачивается и в образуемый зазор между валом и подшипником попадает окалина и другой мусор. Рано или поздно это приводит к поломке. В случае с керамикой это практически невозможно.

Кроме того, в насосах серии ALPHA используется четырёхполюсный синхронный электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем. Роторы с постоянными магнитами дают больший КПД в различном диапазоне нагрузок. Компания GRUNDFOS ценит своих клиентов и готова оказать любую помощь в любое время. Программа «Сервис за 24 часа» представлена во всех городах России, где имеются представительства компании. Пользователь насосного оборудования GRUNDFOS всегда может позвонить на «горячую линию» и получить ответ на любой возникший вопрос либо вызвать специалистов для устранения