Вопрос-Ответ
Вопрос: Что означают термины «режим всасывания» и «высота всасывания»?
Ответ:
Термин «режим всасывания» означает состояние всасывания с отрицательным давлением на входе, при котором перекачиваемая среда подается из точки, расположенной ниже всасывающего патрубка насоса, и которая контактирует с атмосферой (открытая система). Это означает, что давление, создаваемое на всасывающем патрубке насоса, меньше или равно атмосферному давлению. Для центробежных насосов всегда требуется достаточное давление на входе. Это обеспечивает соответствие производительности насоса его рабочей характеристике.
Для надлежащей эксплуатации важным условием является располагаемый кавитационный запас (NPSH). Это системный параметр, значение которого должно превышать требуемое значение NPSH плюс запас надежности, равный минимум 0,5 м:
NPSHA > NPSHR + запас надежности, равный 0,5 м
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.