Вопрос-Ответ
Вопрос: Что означает ошибка E3 на моем насосе ALPHA GO и как её устранить?
Ответ:
Ошибка E3 на насосах ALPHA GO (включая модели ALPHA1 GO и ALPHA2 GO) может указывать на две разные ситуации в зависимости от цвета светодиода:
Пример 1: Желтый светодиод + E3
Если горит желтый светодиод при появлении ошибки E3 (код 43 в приложении Grundfos GO), это означает, что насос работает в режиме принудительной подачи. Это означает, что вода протекает через насос, хотя он выключен. Обычно это происходит из-за того, что другие насосы или внешние источники в системах создают поток через неработающий насос. Решение:
- Проверьте правильное расположение обратных клапанов в системах.
- Проверьте системы на наличие неисправных обратных клапанов и при необходимости замените их.
Важно: Это предупреждение, а не аварийный сигнал. Насос не повреждён, однако система может работать не так, как предусмотрено, до тех пор, пока проблема не будет устранена.
Пример 2: Красный светодиод + E3
Если горит красный светодиодный индикатор и отображается ошибка E3, это означает, что насос остановился по следующим причинам:
- Перенапряжение (код 4 в приложении Grundfos GO)
Напряжение питания насоса слишком высокое. Убедитесь, что напряжение питания находится в указанном диапазоне. - Внутренняя неисправность (код 72, код 76 и код 85 в приложении Grundfos GO)
Замените насос или обратитесь в сервисный центр Grundfos. - Конфигурация насоса повреждена или отсутствует (код 132 в приложении Grundfos GO)
Файл конфигурации поврежден или отсутствует. Снова подключитесь к Grundfos GO и повторите настройку.
Подробные коды, связанные с ошибкой E3, отображаются в журнале событий приложения Grundfos GO. Обратите внимание, что данная функция доступна только для циркуляционных насосов ALPHA2 GO.
Дополнит. информация:
Дополнительную информацию можно найти в модуле Ecademy «Предупреждения и сигналы тревоги» для ALPHA GO или на странице продукта ALPHA2 GO.